请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5165 工具与软件:
您好!
I 通过 ILIM 引脚将输入电流限制设置为180mA 典型值。 请帮助回答以下问题-
- 在启动条件下、如果输入电流达到该限值、 是否会阻止 LM5165启动? 或者 LM5165启动时间会增加吗?
- 在运行条件下、如果输入电流达到该限值、 我假设 LM5165设定点电压下降 、但它不会启动过流保护 或断续模式。 这是正确的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.