This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV772:建议使用尺寸极小的 LDO

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV772, TLV773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371143/tlv772-recommended-ldo-with-very-small-size

器件型号:TLV772
主题中讨论的其他器件: TLV773

工具与软件:

团队成员、您好!

 

我的客户正在寻找对面积有严格要求的 LDO。 TI 是否有满足以下要求的 LDO? 您能向我介绍一下能够尽可能满足要求的 LDO 吗?

例如、 TLV772是否满足其尺寸要求   3mm x 3mm (包括外围组件)?

客户的要求

输入电压:  5V

输出电压3.3V

输出电流:100mA 或更多

安装区域:大约3mm x 3mm (包括外围组件)

加热:环境温度+30℃ 或更低

 

感谢你的帮助。

此致、

Taito Takemura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takemura-San:

    TLV772是一种可调节 LDO、当前仅可采用引线式 SOT-23封装。 添加反馈电阻器网络可能无法形成3mm x 3mm 的安装区域。

    给定输出电压值时、我们可以推荐 TLV77333PDQNR 、它是采用1x1封装的固定输出 LDO。 唯一需要的额外元件是输入和输出电容器、它需要已经非常靠近 LDO、从而最大限度地减少安装面积。  

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andress:

    感谢您的回答。

    TLV773有吸引力、但有一个问题:它会产生大量热量、因此不太可能用于客户的环境。
    您能否推荐热阻为 LDO/W 或更小、最好是 LDO/W 100℃ 或更小、尺寸小于3mm x 3mm 的150℃?

    此致、

    Taito Takemurea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takemura-San:

    如果可以使用稍大的封装、我会推荐使用 TLV75533PDRVR 、该器件采用2x2塑料封装、热阻接近100C/W 唯一的问题是输入和输出电容器将增加必要的尺寸。  

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    感谢您提供的信息。

    TI 是否有用于 TLV75533PDRVR (WSON (DRV))的 EVM?

    此致、

    Taito Takemura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takemura-San:

    TI 为 TLV75533PDRVR 提供多封装 LDO EVM、因为这是一款与其他器件共享相同引脚排列的多源器件。 多封装 LDO EVM 是一种未组装的电路板、因此客户可以订购 TLV75533PDRVR 的一些样片来组装电路板。

    此致、

    Andres