Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M, BQ25629
主题中讨论的其他器件: BQ25629
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户考虑将 BQ25895M 用于他们的新项目。
该应用与外部电池组类似。 他们想要通过锂离子电池组提供5V 输出。
下面是问题所在。
1.我看到过升压模式的电流监测 (第8.2.14.2节)、其中说明了器件密切监控 LSFET 电流、以确保安全的升压模式运行。
我能否通过 I2C 或其他方式通过升压模式输出检查特定的电流值?
我想说的是、如果升压输出电流降至低于我确定的阈值、那么我可以将 MCU 置为睡眠模式。
2.另一方面、BQ25895M 是否可以知道电流消耗的状态及具体值? 例如、如果负载超过阈值、我可以唤醒包括 MCU 在内的整个器件。
3. BQ25895M 的 IDLE (休眠电流)是什么?
4.您是否有适用于外部电池组的 BQ25895M 参考原理图?
此致、
蔡斯