This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38700S-Q1:如何控制 GPOx

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS38700S-Q1, TPS38700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371033/tps38700s-q1-how-to-control-gpox

器件型号:TPS38700S-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS38700-Q1

工具与软件:

您好!  


我想在 TPS38700s-Q1和 tps389006s-Q1上使用 GPO。

我如何控制它们? 数据表中只有控制 GPO9至 GPO12的寄存器 GP_OUT (0x25)

控制 GPO7和 GPO9的寄存器在哪里?

此致、

Tom LEVISSE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    我必须向我们的团队核实为什么从数据表中排除这些寄存器、我将在 6/7之前提供更新。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能告诉我们为什么可以指定 GPO 的顺序吗? 即使没有使用 SYNC 控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    关于您之前的问题、团队告知我 GPIO8和 GPIO7位于寄存器0x30中。 这是一个拼写错误、将在下一个数据表修订版中更正。 下面描述了寄存器:

    7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0
    GPIO8 GPIO7 RSVD RSVD RSVD RSVD RSVD SSTEP

    当您说"指定 GPO 的序列顺序 "时、您可以详细说明您指的是什么寄存器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您给我这些信息! 是的、我在讨论寄存器 PWR_EN[12:1]、您可以在其中指定 POWER_UP 和断电序列顺序。 如何通过 GPO 控制它? 您好、感谢您为我提供这些信息! 是的、我在讨论寄存器 PWR_EN [12:1]、您可以在其中指定 POWER_UP 和断电序列顺序。 如何通过 GPO 控制它?

    此致、

    Tom LEVISSE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    感谢您澄清了登记册。 寄存器 PWR-EN (0x33至0x38)控制相应使能引脚的序列时隙。 例如、EN3和 EN4设置为时隙2进行上电、这意味着它们将在 EN1和 EN4占用的时隙1之后同时出现。 随附的图像中显示了这种情况。 请注意、用户可以根据需要设置插槽、例如、用户可以将 EN1设置为插槽1、将 EN2设置为插槽2、...等等。 请注意、序列顺序必须是连续的、例如、用户不能将时隙顺序设置为1、3、6。 时隙顺序需要设置为1、2、3、4、5、 6并且用户会选择是否将 EN 引脚设置为相同的时隙、同时将每个 EN 输出设置为不同的时隙。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:  

    谢谢、但我的问题更多地是关于寄存器 PWR_EN[7:12] 0x39至0x3E (这意味着 GPO)  

    这是否意味着可以将它们分配到作为 ENx 引脚的序列顺序?

    非常感谢您的观看、

    此致、

    Tom LEVISSE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    在 TPS38700s-Q1数据表中显示的寄存器映射中、我只看到寄存器0x33至0x38的引用、如下图所示。 您能告诉我、您在 文档中看到0x39至0x3E 引用的位置是什么吗?  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:  

    它未显示在寄存器映射表中、但如果您查看这里的详细寄存器表8-22 (第34页)、您会发现它提到过。  

    此致、

    Tom LEVISSE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    这是延续自 TPS38700-Q1系列数据表的拼写错误、请忽略对其他寄存器的引用。 我们将在下一次数据表修订时修复此问题。  

    此致、  

    Oscar Ambriz