Thread 中讨论的其他器件: TPS38700-Q1
工具与软件:
您好!
我想在 TPS38700s-Q1和 tps389006s-Q1上使用 GPO。
我如何控制它们? 数据表中只有控制 GPO9至 GPO12的寄存器 GP_OUT (0x25)
控制 GPO7和 GPO9的寄存器在哪里?
此致、
Tom LEVISSE
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我想在 TPS38700s-Q1和 tps389006s-Q1上使用 GPO。
我如何控制它们? 数据表中只有控制 GPO9至 GPO12的寄存器 GP_OUT (0x25)
控制 GPO7和 GPO9的寄存器在哪里?
此致、
Tom LEVISSE
您好、Tom、
关于您之前的问题、团队告知我 GPIO8和 GPIO7位于寄存器0x30中。 这是一个拼写错误、将在下一个数据表修订版中更正。 下面描述了寄存器:
7. | 6. | 5. | 4. | 3. | 2. | 1. | 0 |
GPIO8 | GPIO7 | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | SSTEP |
当您说"指定 GPO 的序列顺序 "时、您可以详细说明您指的是什么寄存器吗?
您好、Tom、
感谢您澄清了登记册。 寄存器 PWR-EN (0x33至0x38)控制相应使能引脚的序列时隙。 例如、EN3和 EN4设置为时隙2进行上电、这意味着它们将在 EN1和 EN4占用的时隙1之后同时出现。 随附的图像中显示了这种情况。 请注意、用户可以根据需要设置插槽、例如、用户可以将 EN1设置为插槽1、将 EN2设置为插槽2、...等等。 请注意、序列顺序必须是连续的、例如、用户不能将时隙顺序设置为1、3、6。 时隙顺序需要设置为1、2、3、4、5、 6并且用户会选择是否将 EN 引脚设置为相同的时隙、同时将每个 EN 输出设置为不同的时隙。