请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 工具与软件:
Dears、
我的客户将 BQ24610用于6节串联锂电池、输入电源需要使用28V 适配器。 但28V 适配器的输出电压精度为2%、这意味着纹波电压将达到28.5V、超过 BQ24610 (28V)的最大输入电压范围。如果使用27V 适配器、此规格不是标准电压、需要定制、成本会高得多。 客户仍然希望使用一个28V 的标准电压适配器。 我是否可以问、是否可以将精度为2%的28V 适配器用于 BQ24610的电压输入? 谢谢