This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:如果2%精度的28V 适配器可用于 BQ24610的电压输入

Guru**** 2512715 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373783/bq24610-if-a-2-accuracy-28v-adapter-can-be-used-for-the-voltage-input-of-bq24610

器件型号:BQ24610

工具与软件:

Dears、

   我的客户将 BQ24610用于6节串联锂电池、输入电源需要使用28V 适配器。 但28V 适配器的输出电压精度为2%、这意味着纹波电压将达到28.5V、超过 BQ24610 (28V)的最大输入电压范围。如果使用27V 适配器、此规格不是标准电压、需要定制、成本会高得多。 客户仍然希望使用一个28V 的标准电压适配器。 我是否可以问、是否可以将精度为2%的28V 适配器用于 BQ24610的电压输入? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    我认为使用电压高达28.5V 的适配器没有问题。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24610能够支持的最大输入电压是多少?   数据表中的绝对最大额定值或建议运行条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    VACOV 为31.04V-32.96V、当 VACOV 启用时 、器件将停止充电。

     器件不应在输入电压低于31.04V 的情况下进入 VACOV、但 我不建议高于 建议运行条件、但我不会看到28.5V 的问题。

    绝对最大额定值为33V、任何大于此值的操作都可能损坏 IC。

    此致、

    Christian。