工具与软件:
大家好!
确保可以将其与以下连接配置配合使用。
我知道配置与图23类似。
如果我设法不超过交流适配器的额定电流、是否存在任何问题?
此致、
Ryusuke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jeff:
我很抱歉出错了。 FET 未列在电池线路和系统线路之间。 正确的配置如下。
我有三个问题。
1)我认为 Nch FET 由 ACN 和 ACP 引脚控制、以切断电流、从而保护器件。 我的理解是通过控制 FET 来锁闭该器件吗?
2) 2)下图中用红色圈出的二极管是否仅在5V 系统中才需要?
我考虑使用12V 交流/直流适配器。 我想知道我应该使用二极管还是 FET。
3) FET 是否连接到 Icharge 设置、以在快速充电和持续充电之间切换?
此致、
Ryusuke
您好 Ryusuke、
[报价 userid="551759" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371028/bq24171-about-connection-configuration/5242052 #5242052"]1)我认为 Nch FET 由 ACN 和 ACP 引脚控制、切断电流以保护器件。 我的理解是通过控制 FET 锁闭了吗?不需要、这些 FET 用于隔离电池和适配器。 这将阻止从电池包到输入的反向电流。 bq24171具有动态电源管理(DPM)功能、可在达到输入功率限值时减小充电电流、以避免适配器承受过大的负载。 这通过 ACSET 引脚进行设置。
[报价 userid="551759" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371028/bq24171-about-connection-configuration/5242052 #5242052"]2) 2)下图中用红色圈出的二极管是否仅在5V 系统中才需要?
我考虑使用12V 交流/直流适配器。 我想知道我应该使用二极管还是 FET。
[报价]它们的作用与隔离电池和适配器的作用相同。 我建议使用背对背 FET、 因为这是功率更高的应用。
[报价 userid="551759" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371028/bq24171-about-connection-configuration/5242052 #5242052"]3) FET 是否连接到 Icharge 设置、以在快速充电和持续充电之间切换?
[报价]不需要、此 FET 用于对输入电流限制进行编程。
此致、
Christian。