This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:关于连接配置

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371028/bq24171-about-connection-configuration

器件型号:BQ24171

工具与软件:

大家好!

确保可以将其与以下连接配置配合使用。

我知道配置与图23类似。

如果我设法不超过交流适配器的额定电流、是否存在任何问题?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    您的图中显示了不同的系统、一个是12V、另一个是8.4V。  如果这确实是您的应用、我认为没有问题。  d/s 图显示了连接至电池的系统。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我很抱歉出错了。 FET 未列在电池线路和系统线路之间。 正确的配置如下。

    我有三个问题。

    1)我认为 Nch FET 由 ACN 和 ACP 引脚控制、以切断电流、从而保护器件。 我的理解是通过控制 FET 来锁闭该器件吗?

    2) 2)下图中用红色圈出的二极管是否仅在5V 系统中才需要?

    我考虑使用12V 交流/直流适配器。 我想知道我应该使用二极管还是 FET。

    3) FET 是否连接到 Icharge 设置、以在快速充电和持续充电之间切换?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    [报价 userid="551759" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371028/bq24171-about-connection-configuration/5242052 #5242052"]1)我认为 Nch FET 由 ACN 和 ACP 引脚控制、切断电流以保护器件。 我的理解是通过控制 FET 锁闭了吗?

    不需要、这些 FET 用于隔离电池和适配器。 这将阻止从电池包到输入的反向电流。 bq24171具有动态电源管理(DPM)功能、可在达到输入功率限值时减小充电电流、以避免适配器承受过大的负载。 这通过 ACSET 引脚进行设置。

    [报价 userid="551759" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371028/bq24171-about-connection-configuration/5242052 #5242052"]

    2) 2)下图中用红色圈出的二极管是否仅在5V 系统中才需要?

    我考虑使用12V 交流/直流适配器。 我想知道我应该使用二极管还是 FET。

    [报价]

    它们的作用与隔离电池和适配器的作用相同。 我建议使用背对背 FET、 因为这是功率更高的应用。

    [报价 userid="551759" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371028/bq24171-about-connection-configuration/5242052 #5242052"]

    3) FET 是否连接到 Icharge 设置、以在快速充电和持续充电之间切换?

    [报价]

    不需要、此 FET 用于对输入电流限制进行编程。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    感谢你的评分

    1)
    我知道它会阻止反向电流。
    当输入电流超过 ACSET 引脚设置的限制值时、电流值是否可以理解为减小?

    2)
    感谢您的回答。

    3)
    如何限制电流? 是否可以理解 FET 已开启并被钳位到设定的电流值?

    此致、

    Ryusuke