This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933P:在 SW 引脚上添加缓冲器电路

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62933P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365363/tps62933p-add-snubber-circuit-to-sw-pin

器件型号:TPS62933P

您好!

我们确认、在 SW 引脚上添加缓冲电路可改善 SW 引脚的振铃。

R 2.2Ω、C 470pF

振铃 -5V (<10ns) --> -1V (<10ns)

能否通过添加缓冲器电路来使用 TPS62933P?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shumpei

    可以使用 RC 缓冲器来改善 SW 的振铃。

    但这也会带来一些效率损失。 通常我们会建议改进布局、如果您可以 共享原理图和布局、我们也可以查看一下。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。  由于添加了缓冲器、因此出现了干扰。 (请参阅关联的图)

    可以继续像这样使用吗?

    你好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈! 贝拉会检查,并在这些日子回到你!  

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shumpei

    您能否分享您的原理图和布局图像? 您将 RC 缓冲器放在了哪里?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会通过电子邮件发送原理图和布局。

    请告诉我您的电子邮件地址。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送至 bella-he@ti.com 、然后我将首先关闭该主题。

    BRS

    卢西亚