Other Parts Discussed in Thread: TPS62933P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62933P 您好!
我们确认、在 SW 引脚上添加缓冲电路可改善 SW 引脚的振铃。
R 2.2Ω、C 470pF
振铃 -5V (<10ns) --> -1V (<10ns)
能否通过添加缓冲器电路来使用 TPS62933P?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请发送至 bella-he@ti.com 、然后我将首先关闭该主题。
BRS
卢西亚