This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60120:TPS60120 GND 布局

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60120, TLV61070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372972/tps60120-tps60120-gnd-layout

器件型号:TPS60120
主题中讨论的其他器件: TLV61070A

工具与软件:

您好~。

咨询如何有效地将 CIN GND 和 IC GND 连接、以实现 EMI。

1、哪个对 EMI 有效、如"数据表图8-13"所示直接连接到的 GND 引脚、或如"EK 图4-1"所示连接到 IC 覆铜区?

2.如果 CIN 引脚1 (VCC)的位置相同、

1) 1)如果 GND 覆铜更接近 IC GND、EMI 与 GND 覆铜区的连接是否有效?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 kwon:

    数据表图8-1更适合升压器件。 但 TPS60120是电荷泵。 因此、请遵循数据表 TPS60120 获取指导:

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉~~

    我输入了错误的器件型号。  我将关闭该主题、并在 TLV61070A 中重新发布问题。

    此致、

    Kwon。