This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566238:VIN 和 BST 之间短路

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS566238, TPS54227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373049/tps566238-short-circuit-between-vin-and-bst

器件型号:TPS566238
主题中讨论的其他器件: TPS54227

工具与软件:

尊敬的支持团队:

如果 VIN 和 BST 引脚意外短路、TPS566238即使在绝对最大额定值范围内、也会发生损坏吗?
这与原始问题中的 TPS54227是否相同?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    如果 Vin 和 BST 引脚短接、IC 很可能会损坏并且无法调节。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢!

    Calan