请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL1963A 工具与软件:
大家好、团队成员:
我们可以更改此器件 TL1963ADCQR 的可调电压吗?
如果可以、 请提供输入以在可调节引脚中获得3V 的输出。
我根据数据表计算出反馈电阻值为 R1->2K;R2->3K、以获得3V 的输出电压。
在提供5V 作为输入时、我通过添加反馈电阻器获得输出基准(1.21V)。
请尽可能提供详细信息。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们可以更改此器件 TL1963ADCQR 的可调电压吗?
如果可以、 请提供输入以在可调节引脚中获得3V 的输出。
我根据数据表计算出反馈电阻值为 R1->2K;R2->3K、以获得3V 的输出电压。
在提供5V 作为输入时、我通过添加反馈电阻器获得输出基准(1.21V)。
请尽可能提供详细信息。