Other Parts Discussed in Thread: UCC3803, UCC2897A
Thread 中讨论的其他器件: UCC2897A
工具与软件:
您好!
我们将使用 UCC3803开发隔离式电源电路。
我们已将 FET 的开关输出(IRFR120NTRPBF)设置为12V、变压器的输入为24V。
我们想要±100V 的隔离式输出。 基于这些参数、我们需要计算变压器匝数比、这是我们无法做到的。 我提供参考。 
如果有任何人拥有参考设计、请提供。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC3803, UCC2897A
工具与软件:
您好!
我们将使用 UCC3803开发隔离式电源电路。
我们已将 FET 的开关输出(IRFR120NTRPBF)设置为12V、变压器的输入为24V。
我们想要±100V 的隔离式输出。 基于这些参数、我们需要计算变压器匝数比、这是我们无法做到的。 我提供参考。 
如果有任何人拥有参考设计、请提供。
您好!
您的电路是反激式电路吗-如果是、变压器极性不正确。 如果是正向、则次级侧应具有输出电感器。 如果这是一些不同的拓扑、请描述并说明它是如何工作的。
反激式和正激式的变压器匝数比有许多基准。
对于反激式拓扑、您可以查看此链接以获取用于计算的 Excel 工作表
对于转发、您可以参考以下注意事项:
感谢您的及时响应。
(UCC3803)客户向我们介绍了此设计、它处于工作状态。 我们也不确定拓扑。 我们假设它是反激式升压。
但我们需要计算变压器匝数比、我们无法做到这一点。
我正在进行仿真、但在 Tina 软件中找不到光耦合器。 如何 在 Tina 软件中仿真光耦合器?
https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-KjdRGpwgFj/01.00.00.0B/slpc017b.zip 此 Excel 工作表中未包含我们需要的变压器设计。
您好!
变压器匝数比在 Excel 工作表中计算。 此 Excel 文件有一张"Designs"表格、您可以在其中输入您的设计规格。 然后在反激式 CCM 或反激式 DCM 数据表中、您可以获得匝数比和其他变压器设计参数值。
您的电路正常、但需要更正变压器极性。 在设计该转换器时、您需要了解极性的情况。 或者您可能需要回顾一些反激式设计基础知识。
关于 TINA 光耦合器、让我来看看、当我看到它在 TINA 中应该是怎样的时、我将回复您。

您好!
您可以通过以下链接从 UCC2897A 的 TINA 模型中获取光耦合器、打开该模型、选择光耦合器(U2)、然后复制并粘贴到您的仿真模型中。