This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3803:我们需要计算变压器匝数比、但我们无法做到。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3803, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372634/ucc3803-we-need-to-calculate-the-transformer-turns-ratio-which-we-are-unable-to-do

器件型号:UCC3803
Thread 中讨论的其他器件: UCC2897A

工具与软件:

您好!

我们将使用 UCC3803开发隔离式电源电路。

我们已将 FET 的开关输出(IRFR120NTRPBF)设置为12V、变压器的输入为24V。

我们想要±100V 的隔离式输出。 基于这些参数、我们需要计算变压器匝数比、这是我们无法做到的。 我提供参考。

如果有任何人拥有参考设计、请提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电路是反激式电路吗-如果是、变压器极性不正确。 如果是正向、则次级侧应具有输出电感器。 如果这是一些不同的拓扑、请描述并说明它是如何工作的。

    反激式和正激式的变压器匝数比有许多基准。

    对于反激式拓扑、您可以查看此链接以获取用于计算的 Excel 工作表

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-KjdRGpwgFj/01.00.00.0B/slpc017b.zip

    对于转发、您可以参考以下注意事项:

    UCC38C42 25W 正向转换器(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。

    (UCC3803)客户向我们介绍了此设计、它处于工作状态。 我们也不确定拓扑。 我们假设它是反激式升压。  

    但我们需要计算变压器匝数比、我们无法做到这一点。

    我正在进行仿真、但在 Tina 软件中找不到光耦合器。 如何 在 Tina 软件中仿真光耦合器?

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-KjdRGpwgFj/01.00.00.0B/slpc017b.zip 此 Excel 工作表中未包含我们需要的变压器设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一个反激式电路、但此设计中的变压器极性不正确。 请建议一个类似的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    变压器匝数比在 Excel 工作表中计算。 此 Excel 文件有一张"Designs"表格、您可以在其中输入您的设计规格。 然后在反激式 CCM 或反激式 DCM 数据表中、您可以获得匝数比和其他变压器设计参数值。

    您的电路正常、但需要更正变压器极性。 在设计该转换器时、您需要了解极性的情况。 或者您可能需要回顾一些反激式设计基础知识。

    关于 TINA 光耦合器、让我来看看、当我看到它在 TINA 中应该是怎样的时、我将回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过以下链接从 UCC2897A 的 TINA 模型中获取光耦合器、打开该模型、选择光耦合器(U2)、然后复制并粘贴到您的仿真模型中。

    https://www.ti.com/lit/tsc.slum605