This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPCCHEM:找不到合适的 ID

Guru**** 2304780 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365084/gpcchem-cannot-find-suitable-id

器件型号:GPCCHEM

您好、先生/女士:

我们的日志如下所示。

e2e.ti.com/.../7827.new.zip

但我们没有得到合适的 ID。

您能帮我们检查一下这份报告有什么问题吗?

e2e.ti.com/.../new_2D00_report.zip

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham:

    我认为问题在于电池的充电方式。  

    我们建议先恒定电流充电、然后恒定电压充电。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生/女士:

    我们重新更新以下参数、但仍无法使用 CHEMID。

    您能帮助我们再次查看吗?

    期待您的反馈。

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../20240524.zip

    e2e.ti.com/.../20240524_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Statham、

    您在该测试中使用的电池是什么。 您能将您电池的数据表发送给我吗?

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了、谢谢

    e2e.ti.com/.../3060.LTO-spec.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Chen、

    谢谢您的回答。 您是否一直放电至电池的终止电压? 我没有在发送的文件中看到这个数字、但电池只放电至2.3V、这是标称电压。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、感谢您的反馈。

    由于 我们的电池有源模型 电压介于2.7V~2.3V 之间、因此我们不会    在终止电压下放电。

    有关电池的更多信息、请参阅以下链接。

    www.global.Toshiba /.../combination.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuanlung、

    要使用 GPCCHEM 工具、您 必须将电池放电至电池数据表中指定的终止电压。 这对于 GPCCHEM 工具的正常工作至关重要。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    请参阅附件并提供合适的 ID。

    e2e.ti.com/.../2425.Config.txte2e.ti.com/.../2425.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuanlung、  

    我看到此支持已转变为电子邮件支持。 我们将通过电子邮件继续讨论。

    此致、

    Nick Richards