This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:对于120W 以上的功率等级、该芯片能否实现不低于99%的功率因数(PF)以及不低于120W 的功率等级、可实现不低于90%的 PF?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373688/ucc28180-can-the-chip-achieve-a-power-factor-pf-of-not-less-than-99-for-power-levels-above-120w-and-a-pf-of-not-less-than-90-for-power-levels-below-120w

器件型号:UCC28180

工具与软件:

我们需要实现功率大于120W PF 值不小于99%、功率小于120W PF 不小于90%、最大功率250W、UCC281180DR 这款芯片可以实现? 根据文档推荐的350W 电路设计、PF 值只能达到大约90%。 我们的原理图如下所示。 是否有任何符合我们要求的建议设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qinglong:  

    您的性能要求的一部分("...和功率等级低于120W 时 PF 不低于90%..") 如果 此 功率级别范围向下扩展至0W、则无法使用任何 PFC 控制器实现。  在某些功率级别下、EMI 线路滤波器中的 X 电容器会使电流到电压相位角移动到足够使 cosθ<0.90。   
    高压线路中的功率级别将高于低压线路中的功率级别。  

    UCC28180 EVM 用户指南( https://www.ti.com/lit/pdf/sluuat3 )图4显示了低压线路运行(85-120Vac)时非常高的 PF 结果、但在高压线路运行时则不如。
    在高压线路中降低 PF 的部分原因是有 X-Cap。  EMI 滤波器可重新设计、以更大限度降低其影响。

    请提供完整的输入和输出规格。  
    您的原理图显示 PFC 输出 节点标记为"310V"、但反馈分压器网络会对 Vout 进行382V 的编程。  这种情况令人困惑。  
    如果您仅在低压线路上运行、则对于大于120W (满负载240W 的50%)的负载、可能满足 PF > 0.99的第一个要求。  

    此致、
    Ulrich