工具与软件:
我们需要实现功率大于120W PF 值不小于99%、功率小于120W PF 不小于90%、最大功率250W、UCC281180DR 这款芯片可以实现? 根据文档推荐的350W 电路设计、PF 值只能达到大约90%。 我们的原理图如下所示。 是否有任何符合我们要求的建议设计? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Qinglong:
您的性能要求的一部分("...和功率等级低于120W 时 PF 不低于90%..") 如果 此 功率级别范围向下扩展至0W、则无法使用任何 PFC 控制器实现。 在某些功率级别下、EMI 线路滤波器中的 X 电容器会使电流到电压相位角移动到足够使 cosθ<0.90。
高压线路中的功率级别将高于低压线路中的功率级别。
UCC28180 EVM 用户指南( https://www.ti.com/lit/pdf/sluuat3 )图4显示了低压线路运行(85-120Vac)时非常高的 PF 结果、但在高压线路运行时则不如。
在高压线路中降低 PF 的部分原因是有 X-Cap。 EMI 滤波器可重新设计、以更大限度降低其影响。
请提供完整的输入和输出规格。
您的原理图显示 PFC 输出 节点标记为"310V"、但反馈分压器网络会对 Vout 进行382V 的编程。 这种情况令人困惑。
如果您仅在低压线路上运行、则对于大于120W (满负载240W 的50%)的负载、可能满足 PF > 0.99的第一个要求。
此致、
Ulrich