Other Parts Discussed in Thread: UCC28781, UCC28781-Q1, UCC28782
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28781-Q1、 UCC28782、UCC28781 工具与软件:
您好!
是什么 用于 EV 2W/3W 汽车应用的隔离式 DC 到 DC 转换器 以下规格。
电气:直流/直流转换器(72V 至12V)
输入电压:72V (45至90V)
输出电压:12V±0.1
输出电流:20A
输出功率= 300W 连续
我处于设计的起步阶段、我想知道 TI 电源产品系列中包含参考设计的建议器件。
我选择了 UCC28781-Q1、其参考设计可实现600W 的功率、但输入电压为 370V 至410V 直流电压。
谢谢你