This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28781-Q1:UCC28781.

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28781, UCC28781-Q1, UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373801/ucc28781-q1-ucc28781

主题中讨论的其他器件:UCC28781-Q1UCC28782、UCC28781

工具与软件:

您好!

是什么 用于 EV 2W/3W 汽车应用的隔离式 DC 到 DC 转换器  以下规格。

电气:直流/直流转换器(72V 至12V)
输入电压:72V (45至90V)  
输出电压:12V±0.1
输出电流:20A  

输出功率= 300W  连续

我处于设计的起步阶段、我想知道 TI 电源产品系列中包含参考设计的建议器件。

我选择了  UCC28781-Q1、其参考设计可实现600W 的功率、但输入电压为 370V 至410V 直流电压。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinayak:

    感谢您联系我们。

    对于反激式转换器、300W 似乎非常高。 我们有一些使用 UCC28782的高达220W 的设计、这是一款 ACF + ZVS 反激式器件。

    https://www.ti.com/tool/PMP23224

    UCC28781只能是 ZVS 反激式、但可能设计。 但高于200W、通常建议使用 LLC。

    此致、

    Harish