Thread 中讨论的其他器件: LM74502-Q1、 LM74930-Q1、 LM74930、LM74502
工具与软件:
您好!
有人知道 LM7480-Q1是否支持双向功率流吗?
我需要反极性保护、但我想不需要反向电流保护。
Dan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
有人知道 LM7480-Q1是否支持双向功率流吗?
我需要反极性保护、但我想不需要反向电流保护。
Dan
Dan、您好。
请查看 LM74502-Q1。 这可以提供您所需要的一切。
LM74502数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
此致、
Shiven Dhir
您好!
感谢您的答复。 我认为 LM74930-Q1是一款能够满足我们需求的器件。
下面是一个我希望您能回答的问题:
在本设计的前一个版本中、我有一个分立式 双向 电源开关、后跟电子保险丝 TPS2663x。
我希望能够热插拔此器件。 您认为 LM74930-Q1可替代分立式电源开关并提供相同的功能吗
相同的功能? 其主要特性有反极性保护、双向电流流动、热插拔功能。
谢谢!
Dan
大家好、Dante:
我需要咨询我们的设计人员、看看是否可以这样使用。
从顶层可以看出、当 VIN 不存在时:
VOUT 为高电平、这意味着 UVLO 将为高电平、VS 也为高电平。 一切看起来都很好、但"A"永远不会变高。 因此 DGATE 不会打开。
这样就可以总结一下相关要求。 我们只需要一个双向开关。 对吧?
反极性保护、不需要反向电流阻断。
此致、
Shiven Dhir
大家好、Dante:
正如您提到的、这在工作台上有效。
您是否在这些条件下进行了测试? VIN 悬空、VOUT ~12V。 VS 和 UVLO 高电平。 我不确定您的 DGATE 是否变高了。
由于带下划线的条件不会先完成、因此 DGATE 不应上升。
此外、您是否也需要电流保护功能? 如 OCP、SCP。 IMON
如果没有、LM74502-Q1就可以满足您的需求。
此致、
Shiven Dhir
大家好、Dante:
由于 RCB 被禁用、DGATE 可能会变为高电平。 尽管在第一启动条件下、如果只为 VOUT 上电且 VIN 悬空、DGATE 将不会像我所说的那样上电。 VA 有自己的 PORR。
此外、如果您特别需要 RPP。 不提供双向 RPP。
注意:您可以使用存在输入 RPP 的 LM74502-Q1实现双向开关。 当前所有特定的保护功能都不存在。
此致、
Shiven Dhir
您好!
我不确定我是否理解最后一个回答。
请回答以下问题。
如果您能提供详细的答案、这将帮助我理解。
如果您想让我联系其他可以接受的应用工程师。
1) 1)您是否查看了我的原理图?
请在原理图中使用信号名称、以便了解您所指的内容。
或者、如果您指的是器件上的引脚名称、请告诉我。
2) 2)当您说 VIN 悬空时、这是什么意思? 我将二极管 D22为 LM74930上的 VA 输入端供电、以实现反向运行。
3) 3)当您说 LM74502可以是 BIDIR 开关时、您是说我可以使用原理图中显示的二极管 OR-ing 来实现该操作吗?
4) 4)您是否认为我的原理图不会提供双向 RPP?
5) 5)您能解释一下 LM74930的 SW 引脚的用法吗、现在我将其悬空了。
6) 6)对于 UVLO 运行、我的设计中有两个网络。 一个用于正向、一个用于反向、这是正确的吗?
谢谢!
Dan
下面是我的客户所需的要求的摘要、我希望这对您有所帮助。
1)正向运行、从非板向我的板供电
2) RPP 正向、保护电路板免受负电压浪涌的影响
3)两个方向上最大电流为2A
4)需要承受150V 浪涌、这是通过 TVS 和适当的 FET 实现的
5) 5)通过芯片上的引脚(MODE)开启 RCP 的功能对我们来说是一项不错的功能、我们通过板载启动来控制该功能。
我们希望能够在升压控制下启用反向运行和反向电流
6)我们需要在反向模式下运行、这意味着我们需要从板载电池向板外器件供电
7) 7)当电路板供电时不需要 RPP、只有当电源输送到电路板时才需要 RPP
8)
Dan、您好。
1.我看过您的原理图、现在我会用您的原理图名称进行说明。
2.我们来考虑一下启动情况。 VOUT 为12V、VIN 悬空。 即反向启动。 这里处理了 VS。 UVLO 也可处理。
但需要注意的是、在首次启动时、VA 没有任何电压、并且它的 VA (PORR)未交叉。
3.通过更改 VS 功率、可以使用 LM74502-Q1实现双向开关、如图所示。
4.不,这不会提供双向 RPP ,也会损坏控制器。 在 VOUT 上施加负电压时、器件一定会损坏。
5. SW 引脚是共源极点的电压检测引脚、由 EN 控制。 如果不需要此功能、您可以使 SW 保持悬空。
6.您通过 Vin 和 VOUT 的 ORing UVLO 管理了 UVLO。 没关系。
带有理想二极管的双向 RPP 并未设计、因为它是一个理想二极管、预计仅在一侧承受负电压。 如果一侧出现负电压、另一侧将不受干扰、因此可实现反极性保护。
此致、
Shiven Dhir