This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM7480-Q1

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502, LM7480-Q1, LM74502-Q1, LM74930-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370477/lm7480-q1-lm7480-q1

器件型号:LM7480-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM74502-Q1LM74930-Q1LM74930、LM74502

工具与软件:

您好!

有人知道 LM7480-Q1是否支持双向功率流吗?

我需要反极性保护、但我想不需要反向电流保护。

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    请查看 LM74502-Q1。 这可以提供您所需要的一切。

    LM74502数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我认为 LM74930-Q1是一款能够满足我们需求的器件。

    下面是一个我希望您能回答的问题:

    在本设计的前一个版本中、我有一个分立式 双向 电源开关、后跟电子保险丝 TPS2663x。

    我希望能够热插拔此器件。 您认为 LM74930-Q1可替代分立式电源开关并提供相同的功能吗

    相同的功能? 其主要特性有反极性保护、双向电流流动、热插拔功能。

    谢谢!

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    是的、您可以使用 LM74930-Q1、其中也可以禁用 RCB。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可能误解了。

    我希望 LM74930-Q1作为双向电源开关运行。

    我有评估板、我注意到如果我移除 VIN 处的电源并接通电源

    VOUT、然后启用器件、VIN 处没有电压。 (RCB 禁用)

    我怀疑如果没有 VIN、栅极驱动器将无法正常工作。

    我认为 RCB 禁用意味着该器件可用作双向电源开关。

    请澄清。

    谢谢!

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    如果不存在 VIN、LM74930-Q1将不起作用。 它不能用作双向开关。 确实、我们可以禁用 RCB、但在没有 VIN 的情况下无法为 IC 上电。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有使此部件以双向模式运行的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:  

    我们无法实现这一点。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上有一种方法可以做到这一点、我是使用评估板进行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:  

    能否详细说明一下您是如何实现这一点的。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我基本上是通过在 Vs 输入端和 UVLO 输入端进行二极管 ORing 来实现这一点的。

    请查看随附的包含这些概念的设计原理图。

    我包含两个原理图页面、一个有 LM74930、另一个有电池充电器。

    如果您能评论、我将不胜感激。

    Dane2e.ti.com/.../bridge_2D00_schematic_2D00_rev6-_2D00_-TI-review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:  

    我需要咨询我们的设计人员、看看是否可以这样使用。

    从顶层可以看出、当 VIN 不存在时:

    VOUT 为高电平、这意味着 UVLO 将为高电平、VS 也为高电平。 一切看起来都很好、但"A"永远不会变高。 因此 DGATE 不会打开。

    这样就可以总结一下相关要求。 我们只需要一个双向开关。 对吧?

    反极性保护、不需要反向电流阻断。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven、感谢您的响应。

    我可以告诉您、这确实在工作台上工作。

    要求如下:

    1) 1)正常正向模式、如数据表所述

    2) 2)反向模式、其中电路板为电源、因此 RCB 必须关闭以允许电流从电路板中流出。

    I 此模式 I POWER 与二极管间的关系(如图所示)、并在 UVLO 上设置一个二极管(如图所示)。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:  

    正如您提到的、这在工作台上有效。

    您是否在这些条件下进行了测试? VIN 悬空、VOUT ~12V。 VS 和 UVLO 高电平。 我不确定您的 DGATE 是否变高了。

    由于带下划线的条件不会先完成、因此 DGATE 不应上升。

    此外、您是否也需要电流保护功能? 如 OCP、SCP。 IMON

    如果没有、LM74502-Q1就可以满足您的需求。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DGATE 在正向和反向方向上确实会变为高电平。

    我确实更改了 UVLO 电阻器串来适应我的情况。

    我禁用了 RCP、因此电流可以反向流动。

    我需要保护功能、尤其是 RPP。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    由于 RCB 被禁用、DGATE 可能会变为高电平。 尽管在第一启动条件下、如果只为 VOUT 上电且 VIN 悬空、DGATE 将不会像我所说的那样上电。 VA 有自己的 PORR。

    此外、如果您特别需要 RPP。 不提供双向 RPP。  

    注意:您可以使用存在输入 RPP 的 LM74502-Q1实现双向开关。 当前所有特定的保护功能都不存在。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解最后一个回答。

    请回答以下问题。

    如果您能提供详细的答案、这将帮助我理解。

    如果您想让我联系其他可以接受的应用工程师。

    1) 1)您是否查看了我的原理图?

    请在原理图中使用信号名称、以便了解您所指的内容。

    或者、如果您指的是器件上的引脚名称、请告诉我。

    2) 2)当您说 VIN 悬空时、这是什么意思? 我将二极管 D22为 LM74930上的 VA 输入端供电、以实现反向运行。

    3) 3)当您说 LM74502可以是 BIDIR 开关时、您是说我可以使用原理图中显示的二极管 OR-ing 来实现该操作吗?

    4) 4)您是否认为我的原理图不会提供双向 RPP?

    5) 5)您能解释一下 LM74930的 SW 引脚的用法吗、现在我将其悬空了。

    6) 6)对于 UVLO 运行、我的设计中有两个网络。 一个用于正向、一个用于反向、这是正确的吗?

    谢谢!

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我的客户所需的要求的摘要、我希望这对您有所帮助。

    1)正向运行、从非板向我的板供电

    2) RPP 正向、保护电路板免受负电压浪涌的影响

    3)两个方向上最大电流为2A

    4)需要承受150V 浪涌、这是通过 TVS 和适当的 FET 实现的

    5) 5)通过芯片上的引脚(MODE)开启 RCP 的功能对我们来说是一项不错的功能、我们通过板载启动来控制该功能。

    我们希望能够在升压控制下启用反向运行和反向电流

    6)我们需要在反向模式下运行、这意味着我们需要从板载电池向板外器件供电

    7) 7)当电路板供电时不需要 RPP、只有当电源输送到电路板时才需要 RPP

    8)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    1.我看过您的原理图、现在我会用您的原理图名称进行说明。

    2.我们来考虑一下启动情况。 VOUT 为12V、VIN 悬空。 即反向启动。 这里处理了 VS。 UVLO 也可处理。

    但需要注意的是、在首次启动时、VA 没有任何电压、并且它的 VA (PORR)未交叉。

    3.通过更改 VS 功率、可以使用 LM74502-Q1实现双向开关、如图所示。

    4.不,这不会提供双向 RPP ,也会损坏控制器。 在 VOUT 上施加负电压时、器件一定会损坏。

    5. SW 引脚是共源极点的电压检测引脚、由 EN 控制。 如果不需要此功能、您可以使 SW 保持悬空。

    6.您通过 Vin 和 VOUT 的 ORing UVLO 管理了 UVLO。 没关系。

    带有理想二极管的双向 RPP 并未设计、因为它是一个理想二极管、预计仅在一侧承受负电压。 如果一侧出现负电压、另一侧将不受干扰、因此可实现反极性保护。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    感谢大家分享要求。 所有这些都可以在 LM74502 (第5个除外)中实现。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    现在、我了解了您计划如何为 VA 加电。 这对我来说很合理。 由于输出 RPP 也不再是一项要求、我相信可以使用。 让我与我们的设计人员核实在此用例中是否存在违反任何 abs-max 的情况。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、请告诉我。

    我们能否通过电子邮件进行沟通?

    是的、仅正向需要 RPP。

    您响应中的这些符号是否应该是二极管?

    我将让 SW 悬空。

    我喜欢 LM74502的简单性、但我认为缺少 MODE 引脚是一个问题、因为我们想要随意打开 RCP。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    是的、这些符号是二极管。

    请接受我朋友的请求、我们可以通过电子邮件继续。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我试图接受朋友的请求,但页面上没有任何链接发送给我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    请立即查看。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    您的工作电压范围是多少? 我看到它的标称值是28V。 您是否预计会出现任何瞬变?

    此致、

    Shiven Dhir