工具与软件:
大家好!
我已经创建了 PowerMux 评估板、现在已进行了最初的测试。 为此、我遵循 TPS2663x 数据表(SLVSE94F)中的优先级电源多路复用器操作(第10.3.2章)、并创建了电路图和电路板。 这里是电路的状态。
情况1:VMAIN =输入= 24V/4.5A;VAUX =输出(SENS_OUT =高电平、Q7切换)= 24V/VAUX 500mA (传感器输出)
情形2:VMAIN =关闭;VAUX = INPUT = 24V/4.5A
UVLO ~ 4V;OPV ~ 33V
现在来解决问题:
我通过 VAUX 为我的系统提供24V 电源、VOUT 也提供24V 电源、目前为止一切正常。 但 TP3处的电压为~4.8V。 但电压应为0V。 在 U1引脚3 (BGATE)处测量到4.8V、在 U1-4处测量到10V。 以便这个 Q2开关。
在本例中、如果 U2为有源电源、则 VMAIN 一定没有电压。
如果我通过 VMAIN 供电、则在 VAUX (TP11 ~4.8V)下会出现相同的问题。
U1-3和 U1-4上存在电压时 U1的这种正常行为是否正常? 能否防止这种情况?
很遗憾、我找不到有关这方面的任何其他信息。 如果有任何帮助、我将不胜感激。