This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:PowerMUX 应用

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372600/tps2663-powermux-application

器件型号:TPS2663

工具与软件:

大家好!

我已经创建了 PowerMux 评估板、现在已进行了最初的测试。 为此、我遵循 TPS2663x 数据表(SLVSE94F)中的优先级电源多路复用器操作(第10.3.2章)、并创建了电路图和电路板。 这里是电路的状态。

情况1:VMAIN =输入= 24V/4.5A;VAUX =输出(SENS_OUT =高电平、Q7切换)= 24V/VAUX 500mA (传感器输出)

情形2:VMAIN =关闭;VAUX = INPUT = 24V/4.5A

UVLO ~ 4V;OPV ~ 33V

现在来解决问题:

我通过 VAUX 为我的系统提供24V 电源、VOUT 也提供24V 电源、目前为止一切正常。 但 TP3处的电压为~4.8V。 但电压应为0V。 在 U1引脚3 (BGATE)处测量到4.8V、在 U1-4处测量到10V。 以便这个 Q2开关。

在本例中、如果 U2为有源电源、则 VMAIN 一定没有电压。

如果我通过 VMAIN 供电、则在 VAUX (TP11 ~4.8V)下会出现相同的问题。

U1-3和 U1-4上存在电压时 U1的这种正常行为是否正常? 能否防止这种情况?

很遗憾、我找不到有关这方面的任何其他信息。 如果有任何帮助、我将不胜感激。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    这是意料之中的。  电流将从 OUT 引脚泄漏到 INSYS 引脚、并且 INSYS 引脚上的电压= ILEAK*阻抗。

    为了防止在 VIN 线路上产生电压、您可以在 INSYS 引脚和 VIN 之间添加一个二极管或降低 VIN 引脚的阻抗。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。
    该电路几乎完美地工作。 不过、我还有一个问题。
    在中的首次测试24V 期间、无负载、原理图中存在错误(请参阅图)。
    此错误已修复(请参阅上面发布的原理图)。 U2在大约2.5-3A 的负载下变热并关闭。
    IC 是否已被此错误损坏?

    U1工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确切的错误是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R19在没有 GND 的情况下连接到引脚 U2-7。
    在数据表中、R19只应连接至 Q8源极和 R21之间的 GND 和 U2-7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试放置新的 IC 并进行检查。 在器件开启后施加负载。 此外、您的布局可能不好、因此 RQJA 可能较差。 这是在室温下发生的情况吗?

    此致

    Kunal Goel