工具与软件:
大家好!
我想使用 TPS65131-Q1来创建一个输入+5V 和输出-9V (输出电流600mA (典型值))的电路。
此时不需要正电源输出。
我按如下所示创建了电路、但您能否检查一下此电路是否正确?
将与正电源相关的引脚保持开路是否合适?
R3、R4等的常数是否适合输出-9V?
如果您有任何其他意见、请告诉我。
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
我想使用 TPS65131-Q1来创建一个输入+5V 和输出-9V (输出电流600mA (典型值))的电路。
此时不需要正电源输出。
我按如下所示创建了电路、但您能否检查一下此电路是否正确?
将与正电源相关的引脚保持开路是否合适?
R3、R4等的常数是否适合输出-9V?
如果您有任何其他意见、请告诉我。
提前感谢您。
尊敬的 Kazu:
如果您可以将输入电压增加到5.5V、那么我认为它能够以-9V 的电压输出600mA。 但根据我分享的曲线、它仍然微不足道。
该电流主要受限于内部开关 FET 电流能力和热问题。 如果您只需要负电压、您可以在 TI.com 上搜索反相降压/升压解决方案。
交流/直流和直流/直流转换器(集成 FET)产品选择|德州仪器 TI.com
BR
Patrick