This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:电路回顾

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373593/tps65131-q1-circuit-review

器件型号:TPS65131-Q1

工具与软件:

大家好!

我想使用 TPS65131-Q1来创建一个输入+5V 和输出-9V (输出电流600mA (典型值))的电路。

此时不需要正电源输出。

我按如下所示创建了电路、但您能否检查一下此电路是否正确?

将与正电源相关的引脚保持开路是否合适?

R3、R4等的常数是否适合输出-9V?

如果您有任何其他意见、请告诉我。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R3和 R4的电阻似乎被修改、R3应是较大的电阻。

    此外、VNEG 的输出电流能力也可能会限制您的规格要求。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好

    感谢您的答复。
    正确的值为 R3-1M、R4=133k。 我制作了一个拼写错误。 我的道歉。

    感谢您指出输出电流。

    我有一个跟进问题。

    是否可以在负极侧拉取超过600mA 的电流? (这可以通过调整电感器常数还是齐纳常数来实现?)

    如果无法实现、是否有一个在-9V 电压下输出大于1A 的芯片?

    此致

    和津

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazu:

    如果您可以将输入电压增加到5.5V、那么我认为它能够以-9V 的电压输出600mA。 但根据我分享的曲线、它仍然微不足道。

    该电流主要受限于内部开关 FET 电流能力和热问题。 如果您只需要负电压、您可以在 TI.com 上搜索反相降压/升压解决方案。

    交流/直流和直流/直流转换器(集成 FET)产品选择|德州仪器 TI.com

    BR

    Patrick