This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930-Q1:24V 电池极性反转保护和电池充电器

Guru**** 2531300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149, LM74500-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372495/lm74930-q1-24v-batteries-polarity-inversion-protection-and-battery-charger

器件型号:LM74930-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74930、LM5149、 LM74500-Q1

工具与软件:

尊敬的所有人:

我们即将设计一个输出最大为13A 的30V 电源、并使用24V 电池作为备用电源。

通常情况下、为了再次保护电源、使用玻璃保险丝+二极管来反转电池的极性。 主要问题是安装人员可以将保险丝更换为不同的值、并有损坏电源的风险。 为避免这种情况、我们希望评估用电子极性反转块替代玻璃保险丝。 我棋子上的一个芯片是 LM74930。 如果我理解得不错、这款芯片非常适合我们的应用...

主要问题是在哪里施加电源为电池充电、考虑到电池充电器的拓扑结构是施加电池状态及其励磁相位的电压、使用双工来监测电流。 使用的直流/直流阶跃放大器为 LM5149。 我认为、通过使用适当的分离分流器、可以将 LM5149的电压应用于 B2B MOSFET 网络中间以及分流器之前(从电池看到)、因为电流值是不同的!

请问您的看法是什么?

感谢您发送编修
Federico Battaglin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    欢迎来到 E2E!

    感谢您对 LM74930的关注。 您能分享一下自己的电源方框图吗?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的欢迎!

    附件中有此电源的方框图...

    作为输出端的短路保护、我要评估 TPS48111。
    但为了防止电池反转、一种选择是 LM749xx...

    感谢您发送编修
    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    配置的情况。 可以在共漏极点对电池进行充电或充电。

    设计4.

    使用 LM749x0-Q1解决汽车电池反向保护拓扑问题

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您阅读应用手册时看到的这张图...

    但在我们的示例中、拓扑不在或中、而是由降压转换器(LM5149)为电池充电并固定输出中的电压。 输出电压是电池电压。

    问题是 LM749xx 与 LM5149之间的连接...

    感谢您发送编修
    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    我不确定我是否正确理解您的系统、请纠正。如果我错了、电池只是备用电源、主电源是降压电源? 并且您想保护降压免受负极性的影响、对吧?

    此外、降压拓扑也将用于为电池充电。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciao Shiven、

    是的、您答对了!

    谢谢你
    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    在这种情况下、请查看下面的方框图。

    LM74500-Q1为降压稳压器提供反极性保护。

    电池和降压进行"或"运算以实现冗余电源。

    可以通过降压来为电池充电、方法是切换 MODE 引脚并使反向电流流入电池为其充电。

    这是否满足了您的期望?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您发送编修。 我觉得这个图很好!

    此致

    Federico