Other Parts Discussed in Thread: LM5149, LM74500-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74930、LM5149、 LM74500-Q1
工具与软件:
尊敬的所有人:
我们即将设计一个输出最大为13A 的30V 电源、并使用24V 电池作为备用电源。
通常情况下、为了再次保护电源、使用玻璃保险丝+二极管来反转电池的极性。 主要问题是安装人员可以将保险丝更换为不同的值、并有损坏电源的风险。 为避免这种情况、我们希望评估用电子极性反转块替代玻璃保险丝。 我棋子上的一个芯片是 LM74930。 如果我理解得不错、这款芯片非常适合我们的应用...
主要问题是在哪里施加电源为电池充电、考虑到电池充电器的拓扑结构是施加电池状态及其励磁相位的电压、使用双工来监测电流。 使用的直流/直流阶跃放大器为 LM5149。 我认为、通过使用适当的分离分流器、可以将 LM5149的电压应用于 B2B MOSFET 网络中间以及分流器之前(从电池看到)、因为电流值是不同的!
请问您的看法是什么?
感谢您发送编修
Federico Battaglin