Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
工具与软件:
您好、TI 支持团队:
我有关于 BQ25895的疑问。 我正在设计电池供电的医疗设备、我想知道未连接 VBUS 时 SYS 引脚的用途是什么、以及 在使用3V 至4.2V 的4000mA 十六进制锂电池时如何连接 SYS 引脚 请注意、不会有任何 VBUS 电源。
期待快速响应。
此致、
比诺·马尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Bino、您好!
在未连接 VBUS 的情况下、SYS 引脚输出直接由电池通过 Q4 BATFET 供电。 由于 BATFET 上的压降、SYS 将被少量调节至低于电池电压的水平。
如果设计中的所有其他元件需要5V 电压、则应将其连接到 PMID 升压模式输出端、而不是 SYS。 如果您拥有可以直接由电池供电的组件、则这些组件应该连接到 SYS。
此外、即使没有任何元件连接到 SYS 引脚、仍然需要20uF 输出电容器。
此致、
Garrett
Bino、您好!
首先、一般而言、请熟悉数据表。 它包含您在多个 E2E 帖子中询问的绝大部分信息。
[报价 userid="604751 URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373342/bq25895-bq25895-query/5252580 #5252580"]SYS 引脚将反映 BATFET 两端压降后的电池电压。 请确认。是、仅连接电池时、SYS 引脚将在 BATFET 上的压降后反映电池电压。 当连接 VBUS 进行充电时、SYS 调节至高于 SYS_MIN (默认值为3.5V)。
[报价 userid="604751 URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373342/bq25895-bq25895-query/5252580 #5252580"] SW 与 SYS 引脚之间的电感器用途是什么? 如果 PMID 处于活动状态、是否需要电感器? [报价]是的、需要电感器。 对于 PMID 输出、降压模式充电和升压模式操作都是必需的。
[报价 userid="604751 URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373342/bq25895-bq25895-query/5252580 #5252580"] VREG 引脚的用途是什么? 它是电源输出引脚吗?[/QUOT]REGN 引脚并非设计为电源输出引脚。 请参阅第5页数据表中引脚功能表的说明、以及第8.2.3.1节中的其他说明。 它的主要用途是为内部偏置电路以及 HSFET 和 LSFET 栅极驱动器供电。
REGN 引脚应仅连接到所需的4.7uF 电容器和 TS 引脚电阻分压器电路的 RT1。
此致、
Garrett