This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895查询

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373342/bq25895-bq25895-query

器件型号:BQ25895

工具与软件:

您好、TI 支持团队:


我有关于 BQ25895的疑问。 我正在设计电池供电的医疗设备、我想知道未连接 VBUS 时 SYS 引脚的用途是什么、以及 在使用3V 至4.2V 的4000mA 十六进制锂电池时如何连接 SYS 引脚 请注意、不会有任何 VBUS 电源。

期待快速响应。


此致、
比诺·马尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bino、您好!  

    在未连接 VBUS 的情况下、SYS 引脚输出直接由电池通过 Q4 BATFET 供电。 由于 BATFET 上的压降、SYS 将被少量调节至低于电池电压的水平。  

    如果设计中的所有其他元件需要5V 电压、则应将其连接到 PMID 升压模式输出端、而不是 SYS。 如果您拥有可以直接由电池供电的组件、则这些组件应该连接到 SYS。  

    此外、即使没有任何元件连接到 SYS 引脚、仍然需要20uF 输出电容器。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bino、您好!  

    我看到您已将该主题标记为未解决、但未回复我的答案。 您还有其他问题吗? 如果未显示、请将该主题视为已关闭。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    SYS 引脚将在 BATFET 上的压降后反映电池电压。 请确认。

    SW 和 SYS 引脚之间的电感器用途是什么? 如果 PMID 处于活动状态、是否需要电感器? 请注意、我只会在充电时连接 VBUS。

    VREG 引脚的用途是什么? 它是电源输出引脚吗? 如果是、输出电压和输出电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bino、您好!  

    首先、一般而言、请熟悉数据表。 它包含您在多个 E2E 帖子中询问的绝大部分信息。  

    [报价 userid="604751 URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373342/bq25895-bq25895-query/5252580 #5252580"]SYS 引脚将反映 BATFET 两端压降后的电池电压。 请确认。

    是、仅连接电池时、SYS 引脚将在 BATFET 上的压降后反映电池电压。 当连接 VBUS 进行充电时、SYS 调节至高于 SYS_MIN (默认值为3.5V)。

    [报价 userid="604751 URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373342/bq25895-bq25895-query/5252580 #5252580"] SW 与 SYS 引脚之间的电感器用途是什么? 如果 PMID 处于活动状态、是否需要电感器? [报价]

    是的、需要电感器。 对于 PMID 输出、降压模式充电和升压模式操作都是必需的。  

    [报价 userid="604751 URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373342/bq25895-bq25895-query/5252580 #5252580"] VREG 引脚的用途是什么? 它是电源输出引脚吗?[/QUOT]

    REGN 引脚并非设计为电源输出引脚。 请参阅第5页数据表中引脚功能表的说明、以及第8.2.3.1节中的其他说明。 它的主要用途是为内部偏置电路以及 HSFET 和 LSFET 栅极驱动器供电。  

    REGN 引脚应仅连接到所需的4.7uF 电容器和 TS 引脚电阻分压器电路的 RT1。  

    此致、

    Garrett