This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC30-Q1:高侧 MOSFET 开关选项集成 TPS1HC30或 TPS4800 +外部 MOSFET

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM5117, TPS281C100, TPS2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365277/tps1hc30-q1-high-side-mosfet-switch-options-integrated-tps1hc30-or-tps4800-ext-mosfet

器件型号:TPS1HC30-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5117TPS281C100、LM5060、 TPS2400

您好!

我们正在多个电流范围内使用 LM5117开发稳压电流源、希望在输出端添加一个串联 MOSFET 开关 Q4、如附加的原理图所示。

为了减少元件数量、我们想使用集成式解决方案或 MOSFET +控制器解决方案、如下所示。
1.电流小于6A 时的高侧开关 TPS1HTC30 (或类似产品)。
2.高侧控制器 TPS4800 (或类似产品)+外部 MOSFET、适用于10A 及更高电流。
3.如果我们省略 MOSFET 上的串联二极管、‘理想二极管/ORing 控制器'+ MOSFET 是否也是合适的选择? 或者不推荐这样做吗?

最好是可以直接从 uC GPIO 或尽可能少的接口组件控制开关。
请为100mA 至20A 的电流建议最适合的方案和外部 MOSFET。

谢谢。此致、
Tanmay Sutaria。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanmay,

    对于集成式高侧开关器件、请参阅下表:

    资格

    信道

    mΩ(m Ω)

    IMAX (A)

    电流限制(min)(A)

    电流限制(max)(A)

    TPS2H000-Q1

    2.

    1000

    0.75

    0.05.

    1.3.

    TPS4H000-Q1

    4.

    1000

    0.75

    0.1.

    1.3.

    TPS1H000-Q1

    1.

    1000

    0.9.

    0.05.

    1.

    TPS2HB50-Q1

    2.

    50.

    2.

    2.

    18.

    TPS1H200A-Q1

    1.

    200

    2.

    0.25

    5.

    TPS1HC100-Q1

    1.

    100

    2.5.

    0.633.

    6.9.

    TPS2H160-Q1

    2.

    160

    2.5.

    0.25

    7.

    TPS4H160-Q1

    4.

    160

    2.5.

    0.25

    7.

    TPS2HB35-Q1

    2.

    35.

    3.

    2.

    25.

    TPS1HB50-Q1

    1.

    50.

    4.

    2.

    26.

    TPS1H100-Q1

    1.

    100

    4.

    0.5.

    7.

    TPS1HC30-Q1

    1.

    30.

    5.

    1.2.

    12.

    TPS1HB35-Q1

    1.

    35.

    5.

    2.

    33.

    TPS2HB16-Q1

    2.

    16.

    5.

    4.1.

    48.5.

    TPS1HTC30-Q1

    1.

    30.

    6.

    2.

    16.

    TPS1HB16-Q1

    1.

    16.

    7.

    4.4.

    49.

    TPS27SA08-Q1

    1.

    9.

    10.

    20.

    20.

    TPS1HB08-Q1

    1.

    8.

    10.

    6.4.

    70

    TPS1HA08-Q1

    1.

    8.

    10.

    20.

    80

    TPS2HCS10-Q1

    2.

    11.

    12.

    这里假设这是汽车应用。 我将在负责外部 FET/理想二极管的团队中循环为这些器件提供建议。

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    感谢快速响应。 该应用是工业 T&M 应用的电流源。

    我对您分享的器件/表格进行了研究。 由于我们的最大输入电压高达50V、因此只有两个智能开关器件看起来适用于 TPS1HC30和 TPS281C100。 请告诉我是否有其他合适的方法。
    我的主要问题是-这些器件可以在 我分享的应用/方案中使用吗? 除了缓冲器或电平转换器等任何其他功能或任何此类要求之外、我们将根据需要使用 GPIO/控制功能?

    对于高侧开关控制器、只有两个 TPS4800和 TPS4811器件的额定电压超过50V。 这些规格是否适合该应用? TPS4800仍处于预发布状态、TPS4811已缺货。 还有其他器件建议吗?

    请告知我您权限范围内的部件、并在相关团队中为分机循环操作 FET/电子保险丝/理想二极管器件。

    谢谢。此致、
    Tanmay.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以将电子保险丝/非插拔控制器也用于此应用- TPS2400和 LM5060?

    谢谢。此致、
    Tanmay.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tanmay、

    Q4在您的方案中有什么用途? 只开/关用于路径控制-如果有、TPS4800和 TPS4811等高侧开关是理想之选。 它们具有强大的栅极驱动、并在50V 工作电压下提供更好的电压裕度。

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    感谢您的响应
    目的是提供多个 CC 设定点。 我们将有2组或3组 Q4 + R3与不同的 R3值并联。 无论启用了哪个 MOSFET、电流都将流过相应的分流器、这将是 CC 环路的反馈电阻器。 所有分流器的负载侧都可以共用。 MOSFET 分流结型信号将通过模拟多路复用器馈送至运算放大器。

    我同意、TPS4,800,4811非常适合、但 TPS4800仍处于预发布状态、TPS4811已缺货。 我们可以用什么开始设计或直到 TPS4800投入生产?

    作为替代方案、如果电子保险丝适合原理图中的此位置、则对于额外的过流保护层将会很有用。 我们是否可以为此应用使用电子保险丝/热插拔/理想二极管范围的器件(如 TPS2400或 LM5060)? 如果可用、请建议任何类似/更适合的器件。

    此致、
    Tanmay.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh / Timothy:

    在回复我之前的消息之前、请参考这一基本问题。

    我们的设计使 LM5117在 CC 模式下运行、因此稳压器的输出处于3.5 - 50V 范围内。 如果 CC 源输出用作串联 MOSFET 高侧驱动器的 Vcc、它们将获得相同范围内的可变电源。 如果未违反 OVP/UVP 限制、这当然是可行的、也是可取的?

    解决方法是、高侧驱动器可由为 LM5117输入供电的55V 电压供电、而串联导通 MOSFET 的电源由3.5V 至50V 范围内的 LM5117输出供电。 (或更低的1V-50V 范围、适用于极低的阻抗负载)。 驱动器能否承受如此低 VDS 所需的范围内的栅极电压? 我想 Vds 将为1V、但 Vgs 必须处于5V 至10V 范围内、而 Vcc 为55V。

    如果这不可行、请建议一个驱动 MOSFET 的选项。

    此致、
    Tanmay.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tanmay、

    您是否有当地的 TI 销售联系人来联系 TPS4811样片? 另一个替代方案是 LM5060。  

    应使用与 Q4的漏极相同的电压为控制器供电、以确保正常运行。 因此、LM5060不适用、TPS4811可在低至3.5V 的电压下工作。  

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    几天前已通过私人消息发送了其他详细信息、因为其中包含专有详细信息。
    请尽快还原。
    如果将此主题帖分配给其他人、请告知相同内容。

    此致、
    Tanmay Sutaria。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。。。 我将回复这封私人邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 为了清晰起见、已发送回复并关闭查询。

    BR、
    Tanmay.