请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59116-Q1 工具与软件:
尊敬的团队:
我是否能够知道如何为每个通道设置不同的输出电流?
如果我们需要为每个通道设置不同的输出电流(例如使用不同的颜色)- 以下过程是否正确?
1.设置 R-EXT 并确保其支持超过所需的最大电流。
2.设置 PWMx 寄存器来配置每个所需的电流。
3.开启和关闭,使用 LDRx= 10 (开启 w/ PWMx )和00 (关闭)。

此致、
Yuto Kitamura