This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23511-Q1:在高侧背靠背配置中使用隔离式栅极驱动器驱动 FET&#39

Guru**** 2814785 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, UCC23511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372378/ucc23511-q1-using-isolated-gate-driver-to-drive-fet-s-in-high-side-back-to-back-configuration

器件型号:UCC23511-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616UCC23511

工具与软件:

嗨、TI 专家!

我们正在设计一个与电池组之间双向电流流动的系统。

因此、我们使高侧的 FET 以背靠背拓扑排列、放电和充电 FET 源是公用的。

以下是我们要求澄清的要点:

1)为了在高侧驱动 FET 的栅极、我们使用了光耦合隔离式栅极驱动器、通过该驱动器源极端子与逻辑侧隔离。

为此、我们使用了一种隔离式电源。

2)我们使用了一个预放电电路、其中包含一个与限流电阻器串联的 P 沟道 FET。 因此、由于预放电 FET 与放电 FET 并联、并且 P 沟道 FET 在栅极端子需要比源极端子更低的电势。 因此、我们使用了另一个光耦合隔离式栅极驱动器、通过将栅极接地和源极连接到 PDSG 控制引脚来实现相同的功能。

我们想知道电路是否能达到理想工作状态、或者是否需要任何优化或更改。

等待你对同样的宝贵答复。

谢谢、此致

Ibrahim

e2e.ti.com/.../32_2700_S_5F00_BMS_2D00_Gate_5F00_Driver_5F00_Current_5F00_Sense-_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    此问题是此主题的延续: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371796/ucc37324-driving-fets-in-high-side-configuration-with-low-side-gate-driver 未来、只需使用后续问题回复原始帖子。 这有助于简化我们的调试工作。

    那是 PMOS? 是 PDSG 电路盒中的那个吗? 不要连接到 PMOS 漏极。 您可以在不正常的情况下驱动 PMOS 栅极、并在栅极驱动器 VEE 上使用负电压来导通。 您只需将 VEE 以 PMOS"使用简单的齐纳电路、如下面的电路、底部/漏极"为基准。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    感谢您的迅速响应。  

    我想对我们已经设计的电路进行更详细的描述、如下所示:

    1.该电路应用针对的是使用 BQ79616 AFE 的 BMS。 由于 AFE 没有用于 FET 开关的控制引脚、我们是通过 MCU 进行开关。

    DSG 引脚描述了放电引脚、CHG 是充电引脚、PDSG 是预放电引脚。

    3.根据标准操作、当首次连接负载时、PDSG、即 P 沟道 FET 处于激活状态以限制浪涌电流。 PDSG 引脚保持开启几秒钟、之后开关转换到 DSG 引脚、然后 PDSG 引脚关闭。

    我们需要更加明确的几点是:-

    1)要驱动 P 沟道 FET、我们需要栅极相对于源极的负电位。 根据您的说明、UCC23511具有10至33V 的输出电压、即 Vcc - Vee。 那么、如何执行您在此器件中解释的概念?  

    或者我们可能无法理解您介绍的电路。

    或者是否有符合标准的器件。 我们希望了解更多关于同样的信息。

    等待你对同样的善意回应。

    谢谢、此致

    Ibrahim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ibrahim:

    很抱歉、我在原理图中犯了一个错误;我不习惯 PMOS 了。 我在下面进行了更正。 您是对的、您需要在栅极上具有相对于源极的负电位。 我的要点是、您可以通过将隔离式电源连接到 PMOS 源来在 VS-处生成负电压。 您仍要使用 OUT 来驱动栅极。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、  

    感谢您的澄清。

    是否需要再次从 Source 中轻触并将其连接到 Bat+右侧?

    隔离式栅极驱动器也适用于此类操作吗?

    谢谢。此致

    Ibrahim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以交替使 R7短路。 否则、您将只有一个正关断电源。 这可能有助于开关更快地关断、并可能防止由于开关断开时的高负 dvds/dt (米勒注入)而在向栅极注入强负瞬态时发生误导通。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    我懂了。 感谢您的答复。

    我们目前的电路也应该正常工作、或者是否有缺陷。

    此外、N 沟道 FET 是否可与主 DSG FET 并联用于预放电?  

    因为我还没有遇到 N 沟道 FET 用于预放电的任何材料或资源。 如果是、那么原因可能是什么?

     我已经附上了用于预放电的 N 沟道 FET 的原理图。

    请告诉我、这是否可行、如果有任何与此概念相关的问题、则会有不利影响。

    谢谢

    此致

    Ibrahim  

    .e2e.ti.com/.../32_2700_S_5F00_BMS_2D00_Gate_5F00_Driver.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    我懂了。 感谢您的答复。

    我们目前的电路也应该正常工作、或者是否有缺陷。

    此外、N 沟道 FET 是否可与主 DSG FET 并联用于预放电?  

    因为我还没有遇到 N 沟道 FET 用于预放电的任何材料或资源。 如果是、那么原因可能是什么?

     我已经附上了用于预放电的 N 沟道 FET 的原理图。

    请告诉我、这是否可行、如果有任何与此概念相关的问题、则会有不利影响。

    谢谢

    此致

    Ibrahim  

    .e2e.ti.com/.../7144.32_2700_S_5F00_BMS_2D00_Gate_5F00_Driver.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    NMOS 的电阻比 PMOS 更低。 如果您有隔离式电源、也可以使用 NMOS。 当没有隔离式电源时、PMOS 更易于在直流条件下导通。  

    原理图看起来很好。 只需确保您使用正确的电压和足够的电流设置电源轨。

    此致、

    Sean