工具与软件:
您好!
我观察到从 EN 信号变为高电平到输出电压开始斜升的大约2ms 延迟。 我在数据表中找不到任何与此相关的信息。 请帮帮我。
电路连接
1. VIN = 12V
2.负载是一个2.5V 正向压降 LED、电流高达5A
3. EN 由微控制器控制以在需要时打开。
在连接的波形中、黄色迹线表示使能信号、蓝色迹线表示输出电压。 我担心这个2ms 延迟
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我观察到从 EN 信号变为高电平到输出电压开始斜升的大约2ms 延迟。 我在数据表中找不到任何与此相关的信息。 请帮帮我。
电路连接
1. VIN = 12V
2.负载是一个2.5V 正向压降 LED、电流高达5A
3. EN 由微控制器控制以在需要时打开。
在连接的波形中、黄色迹线表示使能信号、蓝色迹线表示输出电压。 我担心这个2ms 延迟
您好!
您不填充电源正常引脚的目的是什么? 数据表建议在该引脚上使用10k Ω 电阻。
此外、与数据表中的参考原理图相比、原理图的输入电容要小得多。 如果我没弄错、您的条件和数据表原理图条件类似。 您是否能够组装 PG 引脚并添加更多输入电容器以及查看结果?
您是否尝试过全新的 EVM?
谢谢!
Calan
您好!
系统中未使用电源正常引脚。 我将其保持悬空、因为它是漏极开路、因此我们没有此信号的任何用例。
评估板按预期工作。 遗憾的是、我尚未从 PGOOD 引脚引出任何布线来尝试将其上拉。 我还尝试了更多的输入电容、但结果是相同的
另一项观察:
SS 引脚会根据预期的延迟充电、但切换只会在最短2ms 后才会启动。 在多个负载下进行尝试时、最小值约为2ms、并随着负载电流的降低而增加
您好 Venugopal、
不需要、电源正常电阻器与启动无关。
相信器件不稳定、事实上它尝试启动并且在1.2ms 后无法再次尝试、这表明我有其他情况。
您在上面连接的 SCH、我无法看到完整的 SCH。
谢谢!
Tahar