This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C231:EN 变为高电平与开关启动之间的延迟

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370411/tps56c231-delay-between-en-going-high-and-switching-start

器件型号:TPS56C231

工具与软件:

您好!  

我观察到从 EN 信号变为高电平到输出电压开始斜升的大约2ms 延迟。 我在数据表中找不到任何与此相关的信息。 请帮帮我。  

电路连接

1. VIN = 12V

2.负载是一个2.5V 正向压降 LED、电流高达5A

3. EN 由微控制器控制以在需要时打开。

在连接的波形中、黄色迹线表示使能信号、蓝色迹线表示输出电压。 我担心这个2ms 延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多波形。 VREG5和 MODE 引脚上电并稳定180us。 但仍然还有2ms 的进一步延迟、直至电压上升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是选择的 MODE 引脚设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SS 引脚悬空、因为我们不需要额外的延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参阅数据表中的启动波形。 从 EN 到 Vout 似乎有1ms 的延迟。 因此、波形之间存在1ms 的差异。

    此外、当您将 SS 引脚悬空时、SS 时间默认应为1.2ms。

    您能否共享原理图以便我查看一下?

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是原理图的相关部分。 我会向团队核实原理图可以制作多少、但在此之前、我希望这可以作为一些有用的信息。

     是的、我们使 SS 引脚悬空、并预期为1.2ms 的软启动时间。 但是、Vout 斜坡时间不应该是1.2ms? 我担心 EN 开始上升和 Vout 开始上升之间的时间间隔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个观察结果。 我探测了 SW 节点波形、观察到它非常微弱地尝试在 SS 引脚开始斜升的左右启动。 理想情况下、这应该是 SW 节点应该启动的时间。 但由于某种原因、它会消失并保持在0不变、直到在2.1ms 时再次重新启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与放大后的干扰相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您不填充电源正常引脚的目的是什么? 数据表建议在该引脚上使用10k Ω 电阻。

    此外、与数据表中的参考原理图相比、原理图的输入电容要小得多。  如果我没弄错、您的条件和数据表原理图条件类似。 您是否能够组装 PG 引脚并添加更多输入电容器以及查看结果?

    数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps56c231.pdf?ts = 1717610113642&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS56C231

    您是否尝试过全新的 EVM?

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    系统中未使用电源正常引脚。 我将其保持悬空、因为它是漏极开路、因此我们没有此信号的任何用例。

    评估板按预期工作。 遗憾的是、我尚未从 PGOOD 引脚引出任何布线来尝试将其上拉。 我还尝试了更多的输入电容、但结果是相同的

    另一项观察:

     SS 引脚会根据预期的延迟充电、但切换只会在最短2ms 后才会启动。 在多个负载下进行尝试时、最小值约为2ms、并随着负载电流的降低而增加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、移除 EVM 中的上拉电阻以模拟我的原理图、它在 EVM 中可以正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venugopal、  

    不需要、电源正常电阻器与启动无关。  

    相信器件不稳定、事实上它尝试启动并且在1.2ms 后无法再次尝试、这表明我有其他情况。  

    您在上面连接的 SCH、我无法看到完整的 SCH。  

    • 推荐的电感器为1.5uH、且饱和水平至少比5A 高20%、请检查该值。
    • 输出电容器必须为10V 或16V 速率、并且 x2应为47uF  
    • 您的 VIN 是在器件的输入引脚处测得的吗? 我不知道是否会在启动期间使 VIN UVLO 通过浪涌电流  

     

    谢谢!  

    Tahar