工具与软件:
尊敬的 TI
我们需要帮助设置 IATA、gg 文件位于附件中。
当前情况:
当 RSOC 为29%时、使用 IATA Shutdown 命令并输入 Shutdown。 (图片中显示了关断前的 RM 和 FCC)

为电池组充电后、充电并唤醒 IC、并确认容量仍为29%、这意味着 IATA 记录 FCC 和 RM 功能正常。
★但等待10秒(IATA 延迟时间= 10S)后、RM 和 FCC 不会更新为实际值、如技术文档页面所示。 79

当等待大约5分钟后没有更新时、但输入重置命令后、容量将更新为实际值、如下所示:

我想问一下设置是否有问题或测试方法是否不正确。 请提供帮助。
祝你一切顺利。