请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC25660 工具与软件:
您好!
我想设计一个电路板与以下规格 VIN 80-100V DC , VOUT 92V DC 10A. 我可以使用什么参考设计吗?
请忽略 IC UCC25660、我只是输入了它、因为需要填写器件型号字段。
此致、
明亮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
以下链接可带您进入我们的电源参考设计搜索引擎。
https://www.ti.com/reference-designs/index.html
您输入输入输入和输出功率要求后、该工具便可找到满足或接近您设计要求的参考设计。
您将找到这些设计的原理图、光绘文件和测试报告、以便将其用于最终应用。

或者您对这些参考设计有任何疑问、那么您可以选择使用其中一个进行设计。 请在 e2e 中发帖、并在主题标题中附上相关的器件型号、以便相应的应用工程师可以回答您的问题。
此致、
Mike