This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:VOUT 92V DC 10A 参考设计

Guru**** 2519220 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375053/ucc25660-reference-design-for-vout-92v-dc-10a

器件型号:UCC25660

工具与软件:

您好!

我想设计一个电路板与以下规格 VIN 80-100V DC , VOUT 92V DC 10A. 我可以使用什么参考设计吗?

请忽略 IC UCC25660、我只是输入了它、因为需要填写器件型号字段。  

此致、

明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下链接可带您进入我们的电源参考设计搜索引擎。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    您输入输入输入和输出功率要求后、该工具便可找到满足或接近您设计要求的参考设计。

    您将找到这些设计的原理图、光绘文件和测试报告、以便将其用于最终应用。

    或者您对这些参考设计有任何疑问、那么您可以选择使用其中一个进行设计。 请在 e2e 中发帖、并在主题标题中附上相关的器件型号、以便相应的应用工程师可以回答您的问题。

    此致、

    Mike