This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63635QDRREVM:LM63635DQPWPRQ1:设计述评

Guru**** 2469170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363329/lm63635qdrrevm-lm63635dqpwprq1-design-review

器件型号:LM63635QDRREVM

您好、先生、

我们已经使用"LM63635DQPWPRQ1"设计了一款降压转换器。 我们面临着许多与之相关的问题、因为在我们的4到5块电路板中此 IC 已损坏。 我们已使用数据表中规定的默认开关频率2.1 MHz。 我在下面附上了我的设计图像(请查看它并告知我设计是否正确)和损坏的电路板图像。 请查看损坏板图片、并告诉我这些烧毁的可能原因是什么。

我们使用下面附加的开关电源适配器图像为降压转换器提供28V I/p。

我的设计:

   


损坏的电路板图像:

    

仅供参考、降压转换器输入部分已损坏。

我在等你的答复。

此致、
Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    很抱歉看到您的板被烧毁。

    当您将28V 电压源连接到您的设计时是否会发生故障?

    您可以帮个忙、发送您的布局(首选相关区域的屏幕截图)以及放大的 IC 图片吗?

    发生这种故障时、我想了解您的运行条件。 我建议、只要您从其他电源获得电源、输入端都有齐纳二极管、以便在出现任何问题时提供 ESD 保护。

    您的系统中是否有任何理论上可能会违反我们的 absmax 条件的情况?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、
     

    将28V 电压源连接到设计时是否发生故障?


    不,先生,我不知道这件事。 基本上、某些电路板在使用30到40分钟后会损坏。 所以、我认为通过直流插孔供电时不 会立即发生故障。

     

    您能帮我一个忙吗?请发送您的布局(首选是相关区域的屏幕截图)以及放大的 IC 图片吗?

    是的、先生、我随附一个 zip 文件、其中包含布局和原理图 pdf、供您参考。 因此、您可以查看这两者并告诉我们这些 IC 显示故障的可能性是什么。
    在随附的原理图中,我用黄色突出显示了输入电源网标签,用红色突出显示了我们关心的 IC。 另外、我已经突出显示了输入部分 TVS 二极管、我们将其用为红色。 这样便于您参考。

    发生此故障时、我想知道您的工作状况。 我建议您在从其他电源获取电源时、输入端有一个齐纳二极管、以便在出现任何问题时提供 ESD 保护。

    主席先生、我们使用额定电压为28V 且电流为5A 的开关电源适配器为电路板供电。 我之前已经附上了它的图像、您可以查看它以供参考。 主席先生、在某些电路板上、这些 IC 在经过30-40分钟的使用后出现故障、而在其他电路板上、经过2-3天的广泛使用后出现了故障。

    先生、我们使用的是  5.0SMDJ28CA  我们要连接电源适配器的直流插孔连接器的 TVS 二极管连接输入端子。 这些 TVS 二极管的规格如下:  
    Vrwm= 28V
    VBR = 31.1V
    VCLAMP=44V
    我能不能认为这些会导致问题? 如果是、那么它会是怎样的?

    此外、主席先生、我想告诉大家的 一点是、这些板子位于外壳内部、而且外壳内不会产生热量。 那么、这些热量是否会导致进而导致 LM63635DQPWPRQ1损坏的问题?

    布局和原理图文件:  
    e2e.ti.com/.../Battery-charger-_5F00_1.zip

    5.0SMDJ28CA 产品说明书:

    e2e.ti.com/.../TVS-datasheet.pdf

    主席先生、请查看这些内容并告诉我们这些 IC 失败的可能原因是什么。 我有一个疑问,我希望得到你们的澄清。 我认为、将电源适配器连接到电路时、也可能发生损坏。 这意味着、连接电源适配器时、可能会在系统中引入初始尖峰、从而损坏 U4 IC。

    此外,先生我已经在下面附上损坏的板的图像请看一下,


    我正在等待您的回复、

    此致、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我可以看到 PCB 布局有一些改进空间。

    C24的接地端必须靠近稳压器的接地端。

    最好将一些辅助组件移开、或移至电路板的另一侧

    C24的房间。  数据表中的 PCB 示例说明了这一点。

    此外、最好在输入电容器附近提供接地过孔。

    请确保与 C15的连接良好、且迹线没有裂缝

    清洁方法。   

    您是否能够用应用中的任何东西(如负载瞬变等)减轻损坏??

    您能否在正常操作期间提供 VIN 和 SW 引脚的范围图像?

    此外,你可以捕获"范围图像发生损害???

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查看下面随附的 SW 引脚和 Vin (用于降压 IC)的图像。 主席先生、我想再问一个我有疑问的问题。 SIR、我们用一个具有44v 钳位电压和28v 工作电压的 TV 二极管、是合适的、还是我们需要改变...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为、TVS 的钳位电压应低于器件的最大额定输入电压。

    最好选择具有较低钳位电压的 TVS。

    主波形的哪一部分显示在您的第二幅图像中??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    第一个是  软件 引脚波形、第二个是 平均分量 在更少时间/div 内获取的引脚波形、以获得更准确的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为、输入电压有可能会过冲并损坏器件。

    您提到的 应用温度。

    您的环境温度是多少?

    您是否可以使用热电偶或热像仪测量设备温度?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    我想知道您是否成功解决了这个问题。 我的器件发生了一件非常类似的事情、在某些器件上、直流/直流转换器会在随机一段时间(可能是数天、可能是数周)后以相同的方式烧毁(请参阅图片)。

    这是我的原理图和布局。 我注意到负载极小(50mA 平均值)的器件是最有可能烧毁的器件。

    此致、

    Jordi Zoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Jordon,

    我仍然无法找到问题、您能否分享您对这些 IC 损坏的观察结果? 您是否发现造成这些问题的潜在问题? 请告诉我;实际上、我们即将发布新的光绘文件来了解降压 IC 数据表中布局建议的变化。 实际上、在我的设计中、在连接器附近有一个 TVS 二极管、其钳位电压为44V、我们的 IC 绝对最大额定值为38V。 我认为由于输入电压过冲、本例中可能会发生这些情况、如果我回答正确吗? 如果您有任何与这些相关的发现、请告诉我、以便我也可以在我的设计中实施这些更改。

    正在等待您的回复、

    此致、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    若尔顿

    最好为您的问题打开一个单独的主题。

    我们很乐意为您提供帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    电池适配器、是否可能存在过冲。  但这些过冲会烧坏器件?  

    您刚才提到了 应用程序温度。

    是的、先生、基本上我们的应用温度为25到80摄氏度。 但是、这些会怎样造成如此多的危险问题呢?

    您的环境温度是多少?

    25-30摄氏度

    您能用热电偶或热像仪测量设备温度吗?

    当 我根据应用使用该器件并测量 LM63635IC 的温度时、它显示大约为25到40度。
    不过、我怀疑这种温度是如何能达到的。 变容会形成如此危险的场景。 因为我们的 IC 本身具有内部热关断保护功能。

    等待您的回复、仍有问题没有解决、

    谢谢、此致、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我仍然认为输入存在过压。

    也许您的 TVS 太远和/或钳位电压过高。

    超过 ABS 的任何过压。 器件的最大额定值将损坏器件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将由于不活动而关闭此帖子。

    谢谢