工具与软件:
我使用 BQ25756开发了一款充电板、并将电流充电限制设置为接近2A (ICHG 引脚上为27K 电阻器)、将保护电流设置为3A (在 ACN 和 ACP 之间使用6K8和5m Ω 探头时的 ILIM)。
电池正在充电、但仅充电0.5A、而不是预期的2A。 在 ICHG 引脚上、我可以看到接近传感器的波形、峰值为2V、频率为17KHz。 在此引脚上看到脉冲信号是否正常、一些可能发生什么的建议?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我使用 BQ25756开发了一款充电板、并将电流充电限制设置为接近2A (ICHG 引脚上为27K 电阻器)、将保护电流设置为3A (在 ACN 和 ACP 之间使用6K8和5m Ω 探头时的 ILIM)。
电池正在充电、但仅充电0.5A、而不是预期的2A。 在 ICHG 引脚上、我可以看到接近传感器的波形、峰值为2V、频率为17KHz。 在此引脚上看到脉冲信号是否正常、一些可能发生什么的建议?


我正在使用锂聚合物电池4.2V (4000mA)、单芯电池。 充电器的输入电压为9至32V、但我主要使用12V (24V 时的行为类似)进行测试。
我需要直接操作(降压)。
电池上的纹波电压为100mVpp、频率相同(17KHz)。 STAT1引脚为低电平、PG 引脚为低电平、向我显示充电正在工作。 我实际上看到电池的电压在增加、只是电流远低于我设置的值。
我希望在 ICHG 引脚上有反映充电电流的直流电平电压、但我看到准感性波形为2Vpp (17kHz)。 在 ILIM 引脚处、我始终看到0V。
Leonardo
您好、Leonardo:
感谢您耐心等待。 我对您的原理图有几条建议。
为了实现稳定性、充电器需要在 VIN 和 BATT 上使用80µF。 我建议在充电器的 VIN 侧添加更大的电容。 我还建议在靠近 Q1和 Q2的位置添加 HF 电容器以滤除高频噪声。
当 ICHG 电阻器小于5kΩ 时、我们建议与电阻器并联安装一个 RC 滤波器。
请告诉我这些调整是否适用于您的电路板。
此致、
埃森·加洛韦