This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:定制充电板存在问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370991/bq25756-problems-with-custom-charging-board

器件型号:BQ25756

工具与软件:

我使用 BQ25756开发了一款充电板、并将电流充电限制设置为接近2A (ICHG 引脚上为27K 电阻器)、将保护电流设置为3A (在 ACN 和 ACP 之间使用6K8和5m Ω 探头时的 ILIM)。

电池正在充电、但仅充电0.5A、而不是预期的2A。 在 ICHG 引脚上、我可以看到接近传感器的波形、峰值为2V、频率为17KHz。 在此引脚上看到脉冲信号是否正常、一些可能发生什么的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo:

    感谢您与我们在此方面的合作。 我有几个问题可以帮助我们对此进行调试。

    在您的测试中、您的输入电压和电池电压是多少?
    您是否也在电池电压上看到了相同的振荡?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用锂聚合物电池4.2V (4000mA)、单芯电池。 充电器的输入电压为9至32V、但我主要使用12V (24V 时的行为类似)进行测试。

    我需要直接操作(降压)。

    电池上的纹波电压为100mVpp、频率相同(17KHz)。 STAT1引脚为低电平、PG 引脚为低电平、向我显示充电正在工作。 我实际上看到电池的电压在增加、只是电流远低于我设置的值。

    我希望在 ICHG 引脚上有反映充电电流的直流电平电压、但我看到准感性波形为2Vpp (17kHz)。 在 ILIM 引脚处、我始终看到0V。

    Leonardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo:

    感谢您耐心等待。 我对您的原理图有几条建议。

    为了实现稳定性、充电器需要在 VIN 和 BATT 上使用80µF。 我建议在充电器的 VIN 侧添加更大的电容。 我还建议在靠近 Q1和 Q2的位置添加 HF 电容器以滤除高频噪声。

    当 ICHG 电阻器小于5kΩ 时、我们建议与电阻器并联安装一个 RC 滤波器。

    请告诉我这些调整是否适用于您的电路板。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我减少了输入电容器、因为我认为在反向模式下需要80uF 的电容。 通常降压转换器不需要过高的输入电容。 我会尝试您的建议并在此处发布结果。

    更多一个问题、关于与 ICHG 并联的 RC 滤波器、建议的值是什么? 这是否也适用于 ILIM?

    此致、

    Leonardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo:

    感谢您耐心等待。 我从办公室出来的星期四和星期五。

    是的、当 ILIM 电阻器5kΩ Ω 时、我们建议将 RC 滤波器与 ILIM 电阻器并联。 对于 RC 滤波器、我建议复制 EVM 上的值。

    另外、我在上一篇文章中还有一个拼写错误。 我想说当电阻大于5kΩ 且不小于5kΩ 时使用 RC 滤波器。

    此致
    埃森·加洛韦