请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4040 工具与软件:
LM4040CIM3-3.0/NOPB: 我们观察到元件引线有覆铜。 甚至我们还使用了 TI 的 RCA 、因为"引线末端裸露的铜是我们大多数采用 NiPdAu 的引线式封装的典型特征、并且与封装的制造方式有关。 可见铜是由引线框单一过程引起的、对可焊性/可靠性没有影响。 焊点本身通过引线背面的润湿角(而不是引线尖端)获得其强度、因此引线尖端的可润湿性不会直接影响焊点的强度。 报告的可见铜仅显示在表面"。
我们将避免暴露于铜之外。 任何纠正措施也将在此处执行。
我们可以用金或 NiPdAu 在这里,质量只能用这种成分。 不含铜及其合金(344ppm)。 因为键合线的情况更好
材料成分信息。
引线框:
铜:6.06mg、能达到2-3mg 吗?
我们可以预测、对于观察到的铜暴露、也可能存在这些问题。
请提供反馈、该反馈应能解决所观察到的铜暴露问题。