主题中讨论的其他器件:LM5156
工具与软件:
您好!
我想设计一个具有160V/50W 输出、最大80W 的升压转换器。 输入电压介于9-30V 之间、所以我使用 LM5156进行了反激式设计。 我连接了 SNVC240计算工具、
借助 PSpice for TI 软件、我曾尝试对该设计进行仿真。
启动时、初级绕组峰值电流大于50A、2ms 后、限制电流似乎正常工作!
我不明白、斜率补偿和软启动功能有什么问题吗? 我没有看到 SS 和比较器电压之间存在任何关系。
您能解释一下启动时的浪涌电流吗?
谢谢!