This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561-Q1:斜率补偿和软启动

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373761/lm51561-q1-slope-compensation-and-soft-start

器件型号:LM51561-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5156

工具与软件:

您好!

我想设计一个具有160V/50W 输出、最大80W 的升压转换器。 输入电压介于9-30V 之间、所以我使用 LM5156进行了反激式设计。 我连接了 SNVC240计算工具、

借助 PSpice for TI 软件、我曾尝试对该设计进行仿真。

启动时、初级绕组峰值电流大于50A、2ms 后、限制电流似乎正常工作!  

我不明白、斜率补偿和软启动功能有什么问题吗? 我没有看到 SS 和比较器电压之间存在任何关系。

 您能解释一下启动时的浪涌电流吗?  

谢谢!

SNVC240e2e.ti.com/.../2870.LM5155_5F00_56_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Flyback_5F00_Regulator_5F00_Design.xlsxe2e.ti.com/.../LM5156_2D00_Q1_5F00_TRANS.DSN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    感谢您的咨询。

    我们将对此进行深入研究、并在明天得到解答。

    此致、

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    LM5156在开始时也处于电流限制状态、但已经在最短导通时间内运行。

    Cou 可以为软启动电容使用更大的电容、这将有助于降低启动时的电流消耗。

    此致、

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、增大软启动电容值并不会改变我的问题。 我将 Rsense (R12)值更改为6欧姆、使电感器峰值电流限制为16.7A。

    我想了解:  

    -升压的启动条件(见数据表的图9.2 :):在我的模拟中,控制器开始驱动 Vgate 时 V(CS)> 450mV  

    -为什么控制器不停止时 V(CS)高于100mV,初级电感电流高于50A !

    仿真文件是否有问题?   

    谢谢e2e.ti.com/.../2047.LM5156_2D00_Q1_5F00_TRANS.DSN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    Lm5156具有最短导通时间:

    在1MHz、该值为~85ns。

    即使超过电流限制、它也无法更快地关闭。

    实际上、电流在这么短的时间内不能上升这么高。 这似乎是仿真问题。

    此致、

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好!

    是由于组件的 SPICE 模型还是由于模拟工具(PSpice)?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    我使用此模型运行仿真、并可以确认 Moritz 回复。

    在强大的电流峰值期间、器件已在以最短导通时间进行开关、因此这不是 LM5156模型的问题、而是 PSpice 仿真器的问题。
    还请务必记住、此测试台使用理想的电源和电感器、 因此浪涌电流可能比实际应用中强得多 .
    电感器电流开始快速斜升的原因是小电感和高输出电容的组合。
    低电感支持电感电流的快速斜升、高输出电容可增加初始负载电流来为电容充电。

    初始浪涌峰值结束后、Vout 的斜升曲线 会变得稳定、16.7A 的峰值电流限制可正常工作。

    为了使仿真更真实、您可以向电感器和电源添加一些 ESR。
    这可能会降低电流峰值、但不足以完全消除它们。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!