This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:输入噪声

Guru**** 2533120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372427/tps62140-input-noise

器件型号:TPS62140

工具与软件:

您好!

我们将在应用中测试 TPS62140。 问题是、12V 输入上会产生很多输入噪声。

尖峰超过1.5V 峰峰值、并会随负载而变化。

示波器图片:

我们已经尝试了很多事情,但在这里找不到任何解决方案。

测试:
-在 AVIN 和 AGND 之间放置一个0.1 μ F 的电容,以避免潜在的噪声耦合

- 10-100 nF 输入电容器

- 10-100 nF 输出电容器

-不同的电感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的咨询。 我们会检查您的问题、并在这些天与您联系。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    放置最靠近器件的 Vin=0.1uF 应能有效地减少高频干扰。  

    此外、您可能需要更加注意正确的测试方法、并使用带有接地引线的探头来获得一个小环路以简化 测量误差。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议使用如下所示的测试方法:

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    通过将带宽设置为20 MHz 来过滤掉示波器上的噪声不会对问题产生任何影响。 噪声仍然存在、我们可以清楚地看到噪声是由直流/直流稳压器产生的。 这种噪声对 EMC 而言是个问题、并且可能会对其他元件产生负面影响。

    此致、

    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在器件附近添加0.1uF 电容器时、没有看到任何重大变化。

    在 IC 附近与 C200和 C201并联添加10nF/0402电容器是我们目前为止发现的最高效的解决方案。 但峰值仍然相当大:200-300mVp-p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这些日子里、Colin 会回复你。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您能将布局发送给我进行检查吗?  

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们现在已经解决了噪声问题。

    解决方案是:
    -使用电感器  XFL4020-222MEC

    -使用100nF/0402、10nF/0402和22uF/1210作为输入电容器

    -使用 10nF/0402、10pF/0402和22uF/0603作为输入电容器

    -将 FSW 连接到 GND