This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:基于工作台原理图的电池充电器会在几秒钟后停转并短暂死机。

Guru**** 2510535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, CSD18537NQ5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371016/tps552882-my-battery-charger-based-on-a-workbench-schematic-stalls-after-some-seconds-ans-die-with-a-short

器件型号:TPS552882

工具与软件:

我将 TPS552882用于具有9V 至36V 输入和10V 至14V 输出的电池充电器

原理图基于 TI 工作台的建议。  

在我的原型上、直流/直流转换器有时会启动、但会出现线圈的滋长噪声。 有时、转换器无法启动、几乎 TPS552882无法使用200mA 电流。

当我使其开始工作时、它只在很短的时间内工作、 TPS552882再次死机。  我可以更换商品、但找不到故障。  

因此、我请您提供一些帮助、以了解它为什么不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olaf、

    感谢您联系我们。 您能否提供原理图、以便我检查它是否设计得很好。

    您能否帮助提供 SW1 SW2 Vin Vout 电感器电流波形? 捕捉故障时刻波形真的很有帮助。

    此外、还请提供电感器和输出电容器器件型号或数据表。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS552882-Schematic.pdf

    感谢您发送编修。  

    好的、对不起、我必须先了解如何支持图像。 Hire it is。  

    IR 无法支持 SW1、SW2、因为 TPS552882无法启动或裸片。

    线圈是 Würth  78433391000  、带10µH 14、4A / 5、6A 33.2mR  https://www.we-online.com/components/products/datasheet/78433391000.pdf

    对于两个晶体管、我使用 CSD18537NQ5AT CSD18537NQ5A  60V N 沟道 NexFET 功率 MOSFET 数据表(修订版 B)(TI.com)

    对于输入电容器、我还使用 Würth  865080743010 https://www.we-online.com/components/products/datasheet/865080743010.pdf  

    与   885012214005  https://www.we-online.com/components/products/datasheet/885012214005.pdf 平行

    此外、还提供      并联 到 Würth  865080443008  https://www.we-online.com/components/products/datasheet/865080443008.pdf 的输出电容器885012214005

    您可以看到、FB 的分压器使用 e-Poti、MCP4022T-503E/CHSOT-23-6_MC_MCH-M、  但对于我的所有测试、输出 A 和 W 都短路、因此我们使用82k 至10k 的分压器

    e2e.ti.com/.../TPS552882--PCB.pdf Hire 是两层 PCB 的一部分。 不要害怕、GND 信号会褪色以获得更好的视图。  

    并与 GND 合作: e2e.ti.com/.../TPS552882--PCB-with-GND.pdf 

    请您提供您需要的任何信息,我希望,您可以找到,发生了什么。  

    此致

    OLAF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olaf、

    感谢您的详细答复。 不幸的是、我无法清楚地读取 TT 中的值。 您能否提供更清晰的版本?

    根据您的布局、我认为电源环路布线太 thin.e2e.ti.com/.../TPS55288-Layout-Guideline-_2800_Rev-B_2900_.pdf 在您给我讲清楚版本的原理图后、我将给您一些注释、您需要按照我们的布局指南进行布局。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    R5和 R6为102k。 我尝试获得更好的图像...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hire 提供了一个完整的 PDF 文件,具有更好的分辨率。  

    e2e.ti.com/.../Mainboard_2D00_25.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olaf、

    在原理图中、ISN 和 ISP 连接错误。 请参阅 EVM 板。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我不知道你在说什么,但我知道你是谁。"  
    现在在原理图中、我已经将 ISP 移到了另一个地方、但电气连接仍然是相同的。  

    仅缺少 ISP 和 ISN 之间的100nF (C13)。  
    您是说缺失电容器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olaf、

    该设备的专家今天有一个假期。 请在明天等待答案。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olaf、

    感谢您的等待。 是的、这里应该有一个电容器。 此外、还建议在 Vout 引脚中添加一个0402 0.1uF 电容器、并将其放置在尽可能靠近芯片的位置。

    我认为可能的主要问题是布局不佳。 主电源引脚、SW2、Vout、GND 布线过细。 这将导致较大的寄生参数。 由于 Vout 引脚中没有去耦电容器、因此存在振铃导致芯片裸片的风险。 要验证此假设、请提供 Vin、SW1、SW2电感器电流、Vout 波形。 即使芯片将裸片、您也可以触发 Vin、看看启用芯片后会发生什么。 然后、我们将查看环是否造成损坏以及 我们是否需要更改布局。

    顺便说一下、MCP4022的默认设置是什么?

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈洛·穆林

    感谢您的建议。 我在办公室工作了一个星期,我将在我回来后尝试它。  

    4022的默认设置为20k 欧姆。  

    我会报告退货后发生的情况。

    此致

    OLAF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olaf、

    我会等你的答复。

    此致、

    Mulin