This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我将 TPS552882用于具有9V 至36V 输入和10V 至14V 输出的电池充电器
原理图基于 TI 工作台的建议。
在我的原型上、直流/直流转换器有时会启动、但会出现线圈的滋长噪声。 有时、转换器无法启动、几乎 TPS552882无法使用200mA 电流。
当我使其开始工作时、它只在很短的时间内工作、 TPS552882再次死机。 我可以更换商品、但找不到故障。
因此、我请您提供一些帮助、以了解它为什么不起作用。
e2e.ti.com/.../TPS552882-Schematic.pdf
感谢您发送编修。
好的、对不起、我必须先了解如何支持图像。 Hire it is。
IR 无法支持 SW1、SW2、因为 TPS552882无法启动或裸片。
线圈是 Würth 78433391000 、带10µH 14、4A / 5、6A 33.2mR https://www.we-online.com/components/products/datasheet/78433391000.pdf
对于两个晶体管、我使用 CSD18537NQ5AT CSD18537NQ5A 60V N 沟道 NexFET 功率 MOSFET 数据表(修订版 B)(TI.com)
对于输入电容器、我还使用 Würth 865080743010 https://www.we-online.com/components/products/datasheet/865080743010.pdf
与 885012214005 https://www.we-online.com/components/products/datasheet/885012214005.pdf 平行
此外、还提供 并联 到 Würth 865080443008 https://www.we-online.com/components/products/datasheet/865080443008.pdf 的输出电容器885012214005
您可以看到、FB 的分压器使用 e-Poti、MCP4022T-503E/CHSOT-23-6_MC_MCH-M、 但对于我的所有测试、输出 A 和 W 都短路、因此我们使用82k 至10k 的分压器
e2e.ti.com/.../TPS552882--PCB.pdf Hire 是两层 PCB 的一部分。 不要害怕、GND 信号会褪色以获得更好的视图。
并与 GND 合作: e2e.ti.com/.../TPS552882--PCB-with-GND.pdf
请您提供您需要的任何信息,我希望,您可以找到,发生了什么。
此致
OLAF
Hire 提供了一个完整的 PDF 文件,具有更好的分辨率。
您好、Olaf、
感谢您的等待。 是的、这里应该有一个电容器。 此外、还建议在 Vout 引脚中添加一个0402 0.1uF 电容器、并将其放置在尽可能靠近芯片的位置。
我认为可能的主要问题是布局不佳。 主电源引脚、SW2、Vout、GND 布线过细。 这将导致较大的寄生参数。 由于 Vout 引脚中没有去耦电容器、因此存在振铃导致芯片裸片的风险。 要验证此假设、请提供 Vin、SW1、SW2电感器电流、Vout 波形。 即使芯片将裸片、您也可以触发 Vin、看看启用芯片后会发生什么。 然后、我们将查看环是否造成损坏以及 我们是否需要更改布局。
顺便说一下、MCP4022的默认设置是什么?
此致、
Mulin
哈洛·穆林
感谢您的建议。 我在办公室工作了一个星期,我将在我回来后尝试它。
4022的默认设置为20k 欧姆。
我会报告退货后发生的情况。
此致
OLAF
您好、Olaf、
我会等你的答复。
此致、
Mulin