请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 工具与软件:
您好、先生/女士:
我们在产品中使用了 BQ40z50-R1。
我们生产了大约2500个、但我们有 大约150个 PCBA、其电流失调 在-30mA 附近。
在校准过程中、我们将施加的电流校准设置为1000mA、然后选择校准电流并点击 CAL_TOGGLE 命令。
完成上述过程后、我们找到了970mA 周围所显示的电流寄存器。
您能否告诉我们如何解决这些150个 PCBA 的电流失调问题?
期待您的反馈。
非常感谢。