This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:电路板失调电压

Guru**** 2591880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375711/bq40z50-r1-board-offset

器件型号:BQ40Z50-R1

工具与软件:

您好、先生/女士:

我们在产品中使用了 BQ40z50-R1。

我们生产了大约2500个、但我们有 大约150个 PCBA、其电流失调 在-30mA 附近。

在校准过程中、我们将施加的电流校准设置为1000mA、然后选择校准电流并点击 CAL_TOGGLE 命令。

完成上述过程后、我们找到了970mA 周围所显示的电流寄存器。

您能否告诉我们如何解决这些150个 PCBA 的电流失调问题?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    您能否确认连接到 SRN 和 SRP 的检测电阻上是否出现1000mA?

    此外、如果可能、您能否共享一个正确校准的电量计和一个错误校准的电量计的.gg 文件?

    此致、

    Anthony Baldino